简单易用:
选择喜爱的控件并创建的用户自定义的场景,使MyHOME_Up
成为个人用户理想的解决方案!
SCS智能家居
可以方便的和第三方中控系统进行集成,实现用APP、
本地按键或触摸屏的控制方案。
总线
一套完整的系统
该系统的核心是MYHOMESERVER 1,
提供可连接的服务器,便于和各种系统进行集成。
通过SCS智能家居系统的方案,用户可以自由的选择是通
过本地按键,触摸屏或是智能手机APP的方式来控制他们
家庭的各种设备。
想了解更多详细信息,请访问网站:
www.bticino.com
灯光和场景控制
SCS总线
总线温控器
触摸彩屏控制,可集成可视对讲系统
背景音乐系统对接
和第三方系统对接
MYHOMESERVER1
罗格朗智能家居系统的总线技术采用SCS两线制总线进行系统布线和集成,两芯无极性双绞线,施工安全便捷;SCS能够将家居系统中各个子系统集成在一起,
包括视频和音频信号也在同一条总线上进行传输,而且提供开放性协议接口,方便跟其他系统对接联动控制。
可靠性
罗格朗智能家居系统采用全分散的
SCS总线系统结构,完全改变了中
控系统因故障导致系统瘫痪的局面,
任何一个控制或执行部件的故障均
不会对全局产生影响,加上采用了
墙装模式,即便出现故障也可以最
快速度用普通开关替换。
罗格朗智能家居系统在欧洲市场已
有十多年的应用,采用欧美先进可
靠的国际标准,保证项目的可
行性。
实用性
罗格朗智能家居系统产品是专门为
居家环境而设计的产品,对于家居
的各种功能都以其独特的设计而更
具人性化和实用性特征,用户无需
专门培训即可使用,尤其为老人、
儿童提供方便。
开放性
罗格朗智能家居系统完全开放基于
TCP/IP的OpenWebNet协议,可
以兼容不同的标准,如KNX、DALI、
DMX等,还可与其它品牌的产品或
设备接口,如iphone、AMX、
philips等。
可扩展性
罗格朗智能家居系统除了采用总线
技术外,还可采用ZigBee无线技术
实现完全免布线扩展,在传统的布
线条件下只需更换一个普通开关就
可实现智能系统的功能扩展。
回家场景
主人晚上开车回到家时,无须动手自动进入“回家场景”,此
时车库、玄关、走廊、客厅、厨房及卫生间等主要通道的灯光
缓缓自动开启,房间里传出自己喜欢的背景音乐或喜爱的电视
节目。
离家场景
主人离家时,只需手指轻轻一按,启动离家模式场景,此时安
防报警系统自动进入布防状态,关闭背景音乐、窗帘及室内所
有灯光,同时开启车库灯,并在预定的时间内自动关闭。
就餐时,只需一个按键,餐厅灯光自动调节到
就餐的亮度,温度自动调节到舒适状态,背景
音乐播放出惬意的用餐音乐,多个可由用户自
行定义的就餐场景,让用户在不同的用餐场合
享受完全不同的智能体验(烛光晚餐、家庭聚
餐、宴会模式等等)。
会客场景
接待客人时,自动开启所有的客厅灯光,打开窗帘播放热情
欢快的音乐,营造出开放而热烈的气氛。
休闲场景
周末或傍晚在家休闲时,可以通过一个按键让整个房间的灯
光自动调到合适亮度,音乐缓缓升起,让整个空间洋溢着休
闲的气息。
影院场景
看电影时,只需按下“电影场景”按键,投影幕布便自动放
下,关闭背景音乐,灯光调节至看电影的最低照度,同时开
启DVD和功放。
起床场景
早上预定的起床时间窗帘将自动慢慢打开,灯
光渐渐开启至舒适的亮度。适当的延迟时间后,
背景音乐自动打开并收听早间新闻,用户还可
以在卫生间里调节声音的大小和选择节目。
起夜场景
主人夜间起夜时,只需手指轻轻一按,启动起
夜场景,此时走道到卫生间的灯亮起,光线调
整到适合于晚间起夜的亮度,给生活无微不至
的关怀。