![SCS智能家居系统](/sites/default/files/2023-05/scs23-1_0.jpg)
简单易用:
选择喜爱的控件并创建的用户自定义的场景,使MyHOME_Up
成为个人用户理想的解决方案!
SCS智能家居
可以方便的和第三方中控系统进行集成,实现用APP、
本地按键或触摸屏的控制方案。
总线
![一套完整的系统](/sites/default/files/2023-05/scs23-2.jpg)
一套完整的系统
该系统的核心是MYHOMESERVER 1,
提供可连接的服务器,便于和各种系统进行集成。
通过SCS智能家居系统的方案,用户可以自由的选择是通
过本地按键,触摸屏或是智能手机APP的方式来控制他们
家庭的各种设备。
想了解更多详细信息,请访问网站:
www.bticino.com
灯光和场景控制
SCS总线
总线温控器
触摸彩屏控制,可集成可视对讲系统
背景音乐系统对接
和第三方系统对接
MYHOMESERVER1
![系统优势](/sites/default/files/2023-05/scs2023-3.jpg)
罗格朗智能家居系统的总线技术采用SCS两线制总线进行系统布线和集成,两芯无极性双绞线,施工安全便捷;SCS能够将家居系统中各个子系统集成在一起,
包括视频和音频信号也在同一条总线上进行传输,而且提供开放性协议接口,方便跟其他系统对接联动控制。
![系统优势](/sites/default/files/2023-05/scs23-4.jpg)
可靠性
罗格朗智能家居系统采用全分散的
SCS总线系统结构,完全改变了中
控系统因故障导致系统瘫痪的局面,
任何一个控制或执行部件的故障均
不会对全局产生影响,加上采用了
墙装模式,即便出现故障也可以最
快速度用普通开关替换。
罗格朗智能家居系统在欧洲市场已
有十多年的应用,采用欧美先进可
靠的国际标准,保证项目的可
行性。
实用性
罗格朗智能家居系统产品是专门为
居家环境而设计的产品,对于家居
的各种功能都以其独特的设计而更
具人性化和实用性特征,用户无需
专门培训即可使用,尤其为老人、
儿童提供方便。
开放性
罗格朗智能家居系统完全开放基于
TCP/IP的OpenWebNet协议,可
以兼容不同的标准,如KNX、DALI、
DMX等,还可与其它品牌的产品或
设备接口,如iphone、AMX、
philips等。
可扩展性
罗格朗智能家居系统除了采用总线
技术外,还可采用ZigBee无线技术
实现完全免布线扩展,在传统的布
线条件下只需更换一个普通开关就
可实现智能系统的功能扩展。
![回家/离家场景](/sites/default/files/2023-05/scs23-5_0.jpg)
回家场景
主人晚上开车回到家时,无须动手自动进入“回家场景”,此
时车库、玄关、走廊、客厅、厨房及卫生间等主要通道的灯光
缓缓自动开启,房间里传出自己喜欢的背景音乐或喜爱的电视
节目。
离家场景
主人离家时,只需手指轻轻一按,启动离家模式场景,此时安
防报警系统自动进入布防状态,关闭背景音乐、窗帘及室内所
有灯光,同时开启车库灯,并在预定的时间内自动关闭。
![就餐场景](/sites/default/files/2023-05/scs23-6.jpg)
就餐时,只需一个按键,餐厅灯光自动调节到
就餐的亮度,温度自动调节到舒适状态,背景
音乐播放出惬意的用餐音乐,多个可由用户自
行定义的就餐场景,让用户在不同的用餐场合
享受完全不同的智能体验(烛光晚餐、家庭聚
餐、宴会模式等等)。
![会客/休闲/影院场景](/sites/default/files/2023-05/scs23-7.jpg)
会客场景
接待客人时,自动开启所有的客厅灯光,打开窗帘播放热情
欢快的音乐,营造出开放而热烈的气氛。
休闲场景
周末或傍晚在家休闲时,可以通过一个按键让整个房间的灯
光自动调到合适亮度,音乐缓缓升起,让整个空间洋溢着休
闲的气息。
影院场景
看电影时,只需按下“电影场景”按键,投影幕布便自动放
下,关闭背景音乐,灯光调节至看电影的最低照度,同时开
启DVD和功放。
![起床/起夜场景](/sites/default/files/2023-05/scs23-8.jpg)
起床场景
早上预定的起床时间窗帘将自动慢慢打开,灯
光渐渐开启至舒适的亮度。适当的延迟时间后,
背景音乐自动打开并收听早间新闻,用户还可
以在卫生间里调节声音的大小和选择节目。
起夜场景
主人夜间起夜时,只需手指轻轻一按,启动起
夜场景,此时走道到卫生间的灯亮起,光线调
整到适合于晚间起夜的亮度,给生活无微不至
的关怀。