图像
为电气产品和解决方案的提供快速,自助的答案
热门文章
*为确保产品正常的使用及用电安全,务必请专业电工进行操作,安装期间必须断开电源。1、五孔插座火线(棕色)连接到L端,零线(蓝色)连接到N端,地线(黄绿色)连接到接地线的保护端子。 2、五孔带开(单控)观察插座背面,开关有两个接线端子的是带单控;有三个接线端子的是带双控。 五孔带开单控有两种用法 2.1、开关控制插座取一根跨线在开关一端跨接到L端;火线接到开关的另一个接...
查看详情
*为确保产品正常的使用及用电安全,务必请专业电工进行操作,安装期间必须断开电源。人体感应开关的应用越来越广泛,在家庭、酒店、办公场所的过道或走廊,都能看到它的身影,拥有感应开启、延时关闭等优点。罗格朗人体感应开关在应用场景和安装使用上有哪些需要注意的?今天就为大家演示三线制人体感应开关的接线。01、电线一端预留5-8mm,用剪线钳剥去表皮,把220V的火线接入产品L端,用自带的螺钉固定住。&nbs...
查看详情
随着互联网的兴起,无线路由器已经走入了大家的生活中。虽然路由器已经成为家常“日用品”,但大多数人也就抱着能上网就好的要求,并没有将路由器的功能发挥得更佳。其实有些非常实用的功能就静静地躺在后台设置中,只需简单进行调整,就能够优化我们的实际上网体验。今天就给大家带来一些能优化网速的小妙招。 1.通过外接移动存储设备进行远程下载现在,许多无线路由器都配备了USB接口,可以外接移动...
查看详情
老龄化问题已成为我国迫切需要研究解决的重大课题之一,而智慧养老产品的出现为解决这一问题提供了有效途径。依托现代先进技术,智慧养老产品能有效解决老年人的多样化需求,为老年人提供方便、高质量的晚年生活。那么,智慧养老产品包括哪些呢?1、智能健康终端智能健康终端指的是嵌入现代先进技术的智能设备,以穿戴式、移动式、便携式、固定式、非接触式以及无意识触摸式等的不同形式,通过互联的智能健康终端,一键点击照片快...
查看详情
*为确保产品正常的使用及用电安全,务必请专业电工进行操作,安装期间必须断开电源。今天我们要讲的是一款新型网络插座的接线教程,接下来,我们将以逸远网络插座为例给大家提供网络插座的接线方法。从它的背端模块可以看出它不一样。右图采用的是罗格朗LCS2旋钮式免打线模块,这款网络插座怎么接线?下面就一起来学习!一、接线步骤 1、准备好剪线钳和剥皮刀 2、网线预留3-5cm剥去表皮做接线用...
查看详情
网络模块打线是家居弱电布线中重要的一部分,装得好不好,直接关系到上网的质量和顺畅程度。下面将为大家演示如何打线。步骤一:剥离线皮,把双绞线分开并拉直。步骤二:按照T568A标准顺序摆好 步骤三:把网线插入水晶头。 步骤四:检测网线能否正常工作。 接线视频:
查看详情
*为确保产品正常的使用及用电安全,务必请专业电工进行操作,安装期间必须断开电源。单控开关只能实现一个位置控制一盏灯,当需要满足门口开灯,床头关灯的需求时,单控开关是无法实现的,这时必须使用双控开关。从外观看,单控和双控是一模一样的,但单控开关只有两个接线端子,双控开关则有三个接线端子,那么下面我们可通过截图和视频了解如何给双控开关接线。步骤1:把火线接入漏电开关,然后将其接到其中一个双控开关的L端...
查看详情
1.人体感应开关是否可以两个开关控制一盏灯? 03型及新上市的K8/G02/S和K8/G02/S/E可以,其他02型的不可以。2.人体感应开关怎么布线? 如果是三线制的,则要布零线和火线,如果二线制的,则不需要布零线。3.人体感应开关如果是白天灯还会亮吗? 感应开关有三个档:白天、黄昏、夜晚。如果产品调在了白天档,那么有...
查看详情