物联网智能家居系统的意义

在互联网已经普及的今天,互联网已经联系起了每一个人,随着各种消费电子的智能化,还有无线传感器的迅速发展,人们想到了是否可以用网络将每一个物体都联系起来,以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。这样就形成了一种新的网络,被称为物联网。物联网的核心仍然是互联网,通过各种有线和无线网络与互联网融合,将物体的信息实时准确地传递出去。而从20世纪80年代开始,随着大量采用电子技术的家用电器面世,直到现在,经过了30年的发展,家用电器已经普及,而且具有了很高的智能化。这时人们便开始追寻一种更加智能的家庭管理方式,希望实现安保,防灾,家电一体化控制,这就是智能家居的原型。对于物联网的出现,大大加快了智能家居的发展。在国家大力推动工业化与信息化两化融合的大背景下,物联网将是家居行业乃至更多行业信息化过程中一个比较现实的突破口。一旦物联网大规模普及,无数的物品需要加装更加小巧智能的传感器,用于家居设备的传感器与电子标签及配套的接口装置数量将大大超过目前的手机数量,物联网是下一个超过万亿的行业。

 

社会经济的发展,信息化程度的不断提高,人们生活节秦的不断加快,使人们对居家环境智能化的程度也提出了更高的要求。当人们离开自已的居住环境时,如何获取家中的环境信息,已成为一种现实需求,基于Internet 与GSM 网成为可选择的发展方向。利用互联网传输信息具有信息量大、直观等优势,但目前实现成本相对较高,阻碍其进入普通家庭。近年来,短消息业务(SMS)作为GSM 的一种增值服务,随着GSM网络覆盖范围的不断扩大,得到了迅速发展,它具有传输速度快,费用低,不占用语音通信通道等优点,本系统重在研究基于SMS 短信业务,一种操作方便、经济、实用、可扩展性好的智能家居控制系统。  物联网智能家居产品融合自动化控制系统、计算机网络系统和网络通讯技术于一体,将各种家庭设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、网络家电等)通过智能家庭网络联网实现自动化,通过宽带和无线网络,可以实现对家庭设备的远程操控。与普通家居相比,智能家居不仅提供舒适宜人且高品位的家庭生活空间,实现更智能的家庭安防系统;还将家居环境由原来的被动静止结构转变为具有能动智慧的工具,提供各个方位的信息交互功能。物联网中的无线传感器应用对家庭的智能防灾,灯光控制,以及家电联网都提供了一种很好的解决办法。而且使用GPRS通信模块,可以将家庭中的突发事件信息告知户主,并且进行智能报警。这样就降低了家庭意外灾难的损失。