配线架分类有哪些?
用于终端用户线或中继线,并能对它们进行调配连接的设备。配线架是管理子系统中重要的组件,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件,配线架可以全线满足UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要。在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。根据使用地点、用途的不同,分为总配线架和中间配线架两大类。
 
配线架的定位是在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备。前端的信息点线缆(超5类或者6类线)进入设备间后首先进入配线架,将线打在配线架的模块上,然后用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。总体来说,配线架是用来管理的设备,比如说如果没有配线架,前端的信息点直接接入到交换机上,那么如果线缆一旦出现问题,就面临要重新布线。此外,管理上也比较混乱,多次插拔可能引起交换机端口的损坏。配线架的存在就解决了这个问题,可以通过更换跳线来实现较好的管理。
 
用法和用量主要是根据总体网络点的数量或者该楼层(以及相近楼层,这要看系统图是怎么设计的)的网络点数量来配置的。不同的建筑,不同系统设计,主设备间的配线架都会不同。如,一栋建筑只有四层,主设备间设置在一层,所有楼层的网络点均进入该设备间,那么配线架的数量就等于该建筑所有的网络点/配线架端口数(24口、48口等),并加上一定得余量;如果,一栋建筑有9层,主设备间设置在4层,那么为了避免线缆过长,就可能每层均设有分设备间,且有交换设备。那么主设备间的配线架就等于4层的网络点数量/配线架端口数(24口、48口等)。
 
 
分类:
双绞线配线架
双绞线配线架大多被用于水平配线。前面板用于连接集线设备的RJ-45端口,后面板用于连接从信息插座延伸过来的双绞线。双绞线配线架主要有24口和48口两种形式。
在屏蔽布线系统中,应当选用屏蔽双绞线配线架,以确保屏蔽系统的完整性。
 
光纤终端盒
光纤终端盒用于终接光缆,大多被用于垂直布线和建筑群布线。根据结构的不同,光纤终端盒可分为壁挂式和机架式。
 
壁挂式可以直接固定于墙体上,一般为箱体结构,适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。
 
机架式可以直接安装在标准机柜中,适用于较大规模的光纤网络。一种是固定配置的终端盒,光纤耦合器被直接固定在机柜中,适用于较大规模的光纤网络。一种是固定配置的终端盒,用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块,便于网络的调整和扩展。
 
适配器被固定于光纤终端盒或信息插座,用于实现光纤连接器之间的连接,并保证光纤之间保持正确的对准角度。
适配器也可被应用于光纤终端盒,它是一种使不同尺寸或类型的插头与信息插座想匹配,从而使光纤所连接的应用系统设备顺利接入网络的器件。在通常情况下,终端设备都可以而且应当通过跳线连接至信息插座,无需使用任何适配器。如果由于终端设备与信息插座间的插头不匹配或线缆阻抗不匹配,无法直接使用信息插座,则必须借助于适当的适配器或平衡/非平衡转换器进行转换,从而实现终端设备与信息插座之间的相互兼容。