随着国家对医疗保险的重视,弱电智能化系统应用已成为当前医院建筑发展的必然趋势。弱电系统智能化能实现整个医院系统内的资源共享、统一监视和调度、安全及节能环保的人性化服务,而这离不开计算机网络和综合布线系统的支持。
目前,HIS医疗信息系统、门诊挂号系统,信息查询系统、住院管理系统、CPR医疗影像系统、报告自动打印系统、无线系统等在医院的运用,使医院对综合布线系统的要求越来越高。
那么问题来了!智能设备越来越多,原来的设计已经不适用了!原来的固定信息点位数量不足,且暗装的布线方式使增加信息点位难上加难,后期管理和维护也变得杂乱无章。因此,在新的医院弱电智能化的综合布线的设计方案中,请务必重视线缆管理系统。
线缆管理这是一个系统工程,从工作区、配线子系统和设备间都需要专门考虑和设计的。主要在以下几方面考虑:
1、 安装方式的选择
在机柜内的配线架产品,必须考虑能否实现信息模块免打线安装、前端接线和安装的功能。因为后期维护要变更或者增加一条线路时,若是后端接线,必须整个人进入机柜,再在密集的线缆中找到目标,取下来再安装到对应的位置。

而前端安装功能非常容易实现,只要一个螺丝刀,在机柜前面取下模块,进行拆除和接线都是非常简单的,再推入对应的位置即可。
2、明装线槽线管
在配线子系统采用明装结构的线管线槽。以往经验采用暗装接线,主要是不影响房间布局。但国内的线管线槽都十分简单和丑陋,给大家在脑海中有这种不好的印象。

而罗格朗DLPe线槽产品由法国设计师执笔,采用高雅的白色塑料外观;另外,DLPe线槽产品能容易并快速的增加线缆和开关插座,保障快速增加的设备的需求;更能实现强弱分隔,保证设备安全;其弹性盖板设计,使安装更加便易。
3、水平工作区域的设置
在水平工作区,应采用区域分接盒、地插盒、配线柱和桌面移动插座。区域分接盒是为工作区储备未来需求的铜缆信息点位和光纤信息点位,方便后续施工增加,而不用直接从弱电间拉线到工作区

地插盒、配线柱和桌面移动插座是为了移动办公准备或者办公地点不稳定采用,方面后期规划和维护。