图像
可控硅调光器与PWM调光的区别?
可控硅调光器与PWM调光的调光原理不同,可控硅调光电源是一种物理性质的调光,用普通的调光器就可以,PWM(Pulse Width Modulation)简称脉宽调制是通过脉冲调光,利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,要用专用的调光器才可以,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
可控硅调光器优势:
1)摆脱交流变压器调节模式,高密度设备调光更加准确。
2)体积小,操作简单,没有复杂程序干扰。
3)控硅调光器在调光上是占有一定优势的,它不仅可以用直流电也可以用交流电,而PWM调光器只能用直流电的。使用起来是不够方便,也因为很多电流的因素给使用时带来一定的局限性的。可控硅可以更好控制电流,可以根据需求慢慢调节,并且可以调出稳定柔和的光。
4)具备记忆功能,启动这个功能后,在下次开灯的时候就可以使用这个灯光,不用重复调节。
5)可控硅调光器他可以在一定的程度上把一些耗电比较大的白炽灯调节成为自适应的节能灯,节省成本。
从成本上来说,PWM调光器会比可控硅调光器贵很多的,但是在性能上可控硅也具备很多的优势,各有各的好处,使用者要从性能上判断,还有就是根据自己能接受的价格范围进行选择,最好是根据实际情况咨询,商家会给你做出专业的选择意见。不过跟着现在的趋势来说,使用可控硅调光器的人数越来越多,在很多地区都开始这个产品的推广与宣传,在接下来可能会以它用的范围比较广。