图像
多模光纤跳线和单模光纤跳线的区别?
光纤跳线按不同的传输媒介可分为常见的硅基光纤的单模、多模跳线,还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤跳线。
光纤跳线主要应用在以下几个方面:1.光纤通信系统 2.光纤接入网 3.光纤数据传输 4.光纤catv 5.局域网(lan) 6.测试设备 7.光纤传感器
单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。
多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。
多模光纤和单模光纤的区别
多模光纤:可传多种模式的光,芯较粗(50或62.5μm)。但其模间色散较大,这限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
单模光纤:只能传一种模式的光,中心纤芯很细(芯径一般为9或10μm)。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。