图像
空开断路器上的1P、2P、3P、4P是什么意思?
1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相“火”线。
2P:接线头有两个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零。
3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路。
4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四五线制线路。
就断路器而言,2P与DPN空开有以下区别:
P代表保护器能保护断开的极数
2P表示通过断路器的两极都能保护断开
DPN表示只有一极具备保护断开
N是可以断开但无保护
对于微型断路器来说,1P、2P、DPN一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P:即单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),占1个位置。
2P:即单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有自动断路保护功能,占2个位置。
DPN:即双进双出断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有保护功能;占1个位置。
适用条件:
为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,但检修时为防止火、零线错乱造成事故,必须切断上级开关;
为检修时避免上述问题,可用DPN;
对于同样是占1个位置的断路器而言,内部装1P和装DPN是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P,尽管成本会高一些。