寻址:一个操作过程,在这个过程的最后将对系统中的产品进行单独认定和识别。寻址操作可同过多种方式进行(配置工具、虚拟配置、自动寻址等)。
人工光:电灯产生的光
辅助控制:连接器可以被某个产品强制控制
骨干:用于通过区域控制器将SCS网络中的若干个分支互相连接起来的LAN(liP)。
BACNET:通信协议、BACnet,楼宇自动和控制网络的缩写。BACnet是ASHRAE协会持有的注册商标。
镇流器:光源的一个组件,用于控制灯具。
电子调光镇流器:可变输出荧光灯电子镇流器。
二阶开关:一种用于调节一个光源或一组光源中单个灯的照明等级,以取得平衡的降低照明等级。
双稳态继电器:当不需要持续供电时可断开联结。
总线:总线由通信协议和传输媒介组合界定。是用于传输和交换数据、信息和命令的一种方法。包括物理(电缆)或非物理(无线电或红外)形式。
总线拓扑:所有设备都与称为总线或骨干的中央线缆连接。总线网络相对成本较低,而且便于安装,适合小型网络。以太网系统采用总线拓扑。
中央控制:系统控制器位于一个中央位置的控制方法。通常所有的控制命令都由该位置发出,并且接线都从这一位置开始。
闭合环路系统:一种日光控制系统,该系统测量并利用受控区域中所有光源的光照水平总量(即自然光和人工光等级)数据来调节人工光等级。
菊花链或线性拓扑:一种设备布线方法,线缆在设备之间以直线方式走线。
日光因数:户内水平日光照明与户外水平照明之间的比值,以百分比形式表示,不包括直射阳光。
分布式控制:装置控制器位于被控制对象所在之处或附近的战略。与中央控制战略相对。这一控制战略的优点在于更出色的组合性、便捷性、并降低布线成本。
多普勒原理:声波和光波的频率随声(光)源和观测工具之间的相对速度变化而出现明显变动,超声波感应器利用这一变动检测人员存在情况。
双鉴技术:双鉴技术由罗格朗集团特有的发明,该技术将被动红外和主动感应器技术相结合。虽然被动红外技术和主动感应器能够为大量空间提供出色的控制,但是采用单一技术产品却往往无法满足某些特殊应用的要求。我们的双鉴技术传感器确保在任何严苛应用条件下实现出色的灵敏性和覆盖率,同时性能可靠、节约成本。
流明维持:一种节能照明控制战略,主要着重于在灯具整个使用寿命过程中,维持均衡的照度等级。具体措施是降低灯具开始使用时的初始亮度等级,并随着灯具不断使用而逐渐调高亮度等级。
零点开关:开关装置、继母器、接触器等装置所采用的一种技术,通过在交流电压为零的瞬间切换开关状态而减少磨损、延长使用寿命。