图像
我们的WIFI插座发射距离是多少?
问题描述
如果一套三室两居室(120平米)左右的房子,需要装几个WIFI路由器?
1.发射范围:
86Wifi插座分两种型号:NB6061-86WAP 增强型和 NB6061-86WBP基本型。
两款均配有内置增强型wifi天线,覆盖范围广,穿透力更强。
在空旷环境下最大覆盖半径为50米圆,最大可穿透厚度15米的墙面和门。
NB6061-86WAP 增强型 | NB6061-86WBP基本型 |
2:一套三室两居室(120平米)左右的房子, 如果在理想情况可配1个1进四出无线路由器+3个86wifi,实际情况客户可以根据自己的需求决定安装几个路由。
为了正确使用本产品并更好发挥本产品性能,可以关注罗格朗官方微商城在线咨询。