图像
人体感应开关相关问题解答
1. 人体感应开关是否可以两个开关控制一盏灯?
03型及新上市的K8/G02/S和K8/G02/S/E可以,其他02型的不可以。
2. 人体感应开关怎么布线?
如果是三线制的,则要布零线和火线,如果二线制的,则不需要布零线。
3. 人体感应开关如果是白天灯还会亮吗?
感应开关有三个档:白天、黄昏、夜晚。如果产品调在了白天档,那么有人体感应的时候,白天灯也是会亮的。
4. K8-200W人体感应开关_两线_米兰金,图示小开关是什么功能?
这是档位调节开关,可调节白天、黄昏、夜晚三个档。
5. 仕典两线感应开关能感应LED灯吗?
两线感应开关不能感应LED灯,三线的才可以。
6. 人体感应开关接LED灯最大负载是多少?
普通86墙装的是60VA,其它吸顶产品可达500VA
7. K8的人体感应开关,C和箭头表示什么?
箭头代表接负载,C是集控端,家庭用不需要接线。
8、二线人体感应开关怎么接线?
9、三线人体感应开关怎么接线?
10、人体感应开关的感应距离图片有吗?
11. 人体感应开关可以调节灯亮的时间长短吗?
人体感应开关延时时间为30+/-5S,是不可以调的。
12. 美爵红外线探测延时开关能调延时吗?延时时间是多少?
可调节,延时时间为20S-15分种
13. 美爵红外线人体感应开关白天的时候会亮吗?
光敏是可调的,如果调到太阳的图案,即白天档,则开关感应到人体热量,就会发光。