图像
如何选择开关插座
开关插座是家庭电气体系的终端,也是“平安用电一体化”概念中不可疏忽的“末梢神经 ”。它掌控着家中灯具、电器的开启与闭合,也保障了家用电器可以领有稳固平安的电源衔接。开关面板该如何选购?本文给消费者九点选购法则。
1.看外观
产品的外观往往能从一个正面反应其品质,外表光亮平滑、颜色平均、有质感的,是质量较好的产品。此外,还应选择面板上的品牌标识清楚、丰满,外表上没有毛刺的产品。
2.看设计
如今,大多数知名品牌的开关面板上都有夜间指导灯,有的是采取传统的荧光涂料夜间指导方法,有的是采取电源发光的方法。在电源发光方法中,又分为LED灯和氖光灯两种。较之传统的荧光涂料方法,电源发光方法无疑更加环保,而且可以给更柔和、更温馨的光芒。
3.看手感
好的开关插座的面板要求无气泡、无划痕、无污迹。开关拨动的手感轻巧而不紧涩,插座的插孔需装有保护门,插头插拔应需要一定的力度并单脚无法插入。品质好的开关大多使用防弹胶等优良材料制成,防火性能、防潮性能、防撞击性能等都较高,表面光滑,选购时应该考虑自己摸上去的手感,凭借手感初步判定开关的材质。
4.看分量
购买开关时还应掂量一下单个开关的分量。好的开关产品往往因为大量运用了铜银等金属,不会像某些劣质产品一样有轻飘飘的感觉。因为只有开关里部的铜片厚,单个开关的重量才会大,而里面的铜片是开关关键的部分,如果是合金的或者薄的铜片将不会有同样的重量和品质。
5.看结构
以往,开关通常采取纯银或银镉合金作为触点的材料,但纯银太软、银镉合金轻易形成净化,都不是做触点的好材料。银镍合金的性能比纯银或银镉合金更好,采取其作为触点,不但可以避免开关启闭时的电弧引起氧化,而且触点不变形、不分散、钢性强、硬度高、具备更高的分断性能,从而使开关拥有更长的运用寿命,带给消耗者更的平安保障。
6.看包装
品牌产品通常十分注意消费者的满足度,因而其产品的包装和说明书较之杂牌产品更为精细、详尽,除了注明产品的品名、品牌之外,还会注明产品的参数标准、装置及安全注意事项、售后服务的相关事宜等。假如消费者选购的是出口品牌产品,就要注意是否配有中文说明书。遵照我国的相关规则,但凡出口产品,均需配有相应的中文说明书。
7.看品牌
因为开关的质量关乎电器的正常使用,甚至生活的便利程度。很多小厂家生产的开关或者插座很不可靠,根本就用不了多长时间,而经常更换显然是非常麻烦的;但大多数知名品牌会向消费者实行有效承诺。例如罗格朗承诺开关使用次数可达40000个行程以上,插座插拔次数可达10000个行程以上。
8.看认证
8.看认证
合格的开关产品肯定是已经取得国家认证和契合海外行业规范的,包括平安认证(CCC认证)、长城认证(CCEE)等,这些相关的认证通常会通过一些较为显著的标识标注在产品自身、包装或说明书中。罗格朗开关插座已通过3C认证,并标注在产品上。为了保障使用过程中的安全,消费者应选择已通过相关认证的产品。
9.看服务
尽可能到正规厂家指定的专卖店或销售点去购买,并且索要购物发票,这样才能保证能够享受到日后的售后服务。