作为全球电气与智能建筑系统专家,罗格朗智能建筑系统在全球拥有悠久的历史,丰富的产品线以及数以万计的成功案例;同时罗格朗作为KNX技术的发起者之一,在KNX智能建筑系统领域也拥有着 完整的产品线和适合各种不同建筑类型的解决方案。通过诸如现场智能面板控制,人体感应控制,气象中心控制,远程控制等各种不同的控制策略的组合,真正实现舒适、节能、经济安全的现代智能建筑控制理念。
主要应用领域:
智能办公楼、智能家居、智能酒店、医院、学校、车站、体育馆、博物馆、会展中心、商场……
办公楼:
通过设置在门厅的人体感应器自动开启灯光进入欢迎模式。
通过智能面板可自行调节灯光亮度、窗帘角度,自由切换场景控制,如:工作模式、会客模式、休息模式等,也可启用/停用门厅人体感应器。
系统自动调节室内照明、窗帘,使照度保持 一个舒适的数值,确保稳定、舒适的办公环境。
系统可实现恒照度控制,当外部光线较弱时,自动调亮灯光,当外部光线较强时,自动调弱灯光, 使办公桌保持一个恒定的照度值。
电梯厅
公共通道灯光控制,采用人体感应器与面板控制方案,结合集中控制和时间控制模式; 空调控制采用联网系统,酒店管理中心可以实时监控区域内的温度情况,根据时间及人流量等因 数选择空调的设定温度,大限度实现节能。
咖啡吧/宴会厅/会议室
根据实际要求通过安装在各个功能区域的智能 面板实现对灯光开/关、调光;空调开/关、温度 调节;窗帘升/降/停/以及场景切换等控制。系统为满足年会、酒会、演出、婚礼、庆典、商务会议、产品发布会、记者招待会等各种需求 设置各种场景,使用者可手动调节宴会厅局部 亮度、灵活控制每个区域用光细节。
室外泛光区域照明
系统自动按照预设的运行时间完成灯光、空调的控制,满足上班、下班、深夜巡更等时间段对灯光照度的要求。通过定时功能确保在非正常工作时间内的低能源消耗。在日常运行模式下还可以分时段 来交替开启不同的灯光回路,延长灯具使用寿命, 节约灯具的维护成本。
公共区域遮阳系统
夏天,系统自动调节电动遮阳设备,遮挡阳光的强烈直射,保持室内相对较低的温度。冬天则充分利 用太阳光线的照射提高室内温度,减少空调系统的能耗。通过灯光、窗帘、空调的综合控制实现大限度的节能。
酒店客房
采用一体化导轨式房间控制器实现酒店客房灯光、空调、遮阳系统的控制,根据不同酒店客房的服务要求实现不同的酒店客房服务场 景,如进门联动欢迎场景,插卡联动舒适场景,电视场景,夜间睡眠场景等。
通过联网型空调的控制理念,在酒店前台 可以对所有房间的空调状态及室内温度进行监控,还能与酒店管理系统联动实现空调节能管理,充分实现舒适,节能。
通过房间控制器,所有的房态信息均上传至酒店管理主机,服务人员可以根据房态信息及时处理客户需求。
停车场
地面停车场可采用全天候的环境照度检测功能,可避免因阴雨天气等自然现象造成日间照 度过低现象出现,照度检测由光线传感器实现。
地下停车场根据停车场建筑布局及使用习惯,按区域将车道、车位照明划分为1/2、1/3等多回路组合,按实际需求通过现场面板控制、 定时控制、中央控制的方式开启不同照明模式: 全开、1/2、1/3、应急照明等。
非繁忙时间段,通过与停车场管理系统的联动控制可实现车位引导功能,凡有车辆进入车库,系统只开启某一片区作为专用停车区,系统自动关闭其他区域正常照明,保留应急照明。
系统自动控制地下车库内的风机及排风扇等设备。车流高峰时段,开启排气扇。低峰时, 间歇性地自动开动排气扇,以达到节能的效果。
应急照明灯具平时作为正常照明使用,纳入照明场景管理。应急状态下通过与消防系统联动强制打开应急照明回路,关闭正常照明回路。
会展中心
展厅大空间照明:设置智能面板完成各种模式的一键式切换, 如布展模式、普通展会模式、特 殊展会模式(如演唱会)等。
管理人员根据不同活动时间表设定各展厅不同灯光场景和开启空调。
根据参展商对各自展区灯光的特殊要求,控制各展区的供电插座,以便对参展商进行有效 的管理。
可根据展会主办方的要求分割组合展区空间,系统可灵活实现对照明回路重组控制的要求。
系统通过光线感应自动控制遮阳卷帘。夏天,系统自动调节电动遮阳设备,遮挡强烈阳光的直射,保持室内相对较低的温度;冬天, 则充分利用太阳光线的照射提高室内温度。减少空调系统的能耗。通过灯光、窗帘、空调的综合控制实现大限度的节能。
博物馆
普通展区的照明采用开关控制方式。在无人的展区仅开启基本照明,有人进入时,通过人体感应器自动启动参观照明模式。
对重要展区的照明采用调光控制方式。当有人接近藏品或展柜时,系统将灯光适度调亮, 无人时自动调暗。闭馆时关闭照明。光线变化缓慢柔和。
根据特殊区域的展示要求,可通过现场安装 的面板切换所需要的灯光效果。墙上安装面板 具有防误操作功能,展览运营时段馆内墙上面 板被系统强行锁死,以避免游人观众误操作;清场后维保期间面板被激活,由工作人员操作控制。
控制馆内各区域的室温。根据各功能区域 (如储物区,展览区,通道,游人休息区等) 对温度的不同要求,把各区域的温度控制在适当的范围之内,实现提供宜人的参观环境、适宜的温度,以延缓藏品的老化,充分节能。
通过中控系统、现场面板及人体感应器管理博物馆内的所有照明设备。分别在准备时段、 营运时段、清场时段、闭馆时段定义不同的照明模式。
体育场馆
中控系统通过分区图形化界面显示和集中监控场馆各个区域的灯光、电动遮阳、排风设备等。
系统通过触摸屏或智能面板完成各种模式的一键式切换,如训练模式、非转播比赛模式、 国际彩电田径比赛转播模式、国际高清足球比赛转播模式等。
系统检测照明回路开关次数、时间累计、电流、电压等。 根据灯具的使用寿命提前提醒维 保人员备货,以便更换即将报废的灯具。
当高压卤素灯等回路在关闭后,系统设定延时启动功能,避免昂贵灯具的损坏。
开关驱动器具有手动拨钮开关,便于线路检修及总线系统故障时手动操作。
系统控制的较小单元为一盏灯,相邻的灯应接在不同的相位上,以防止频闪效应。
系统采用顺序延时开灯模式,防止全部灯具一起启动对电网的瞬间冲击。
与消防联动,在出现消防报警时,系统强行关闭公共区域正常照明,启动应急照明控制。
Legrand KNX智能建筑控制系统的组成
执行器 :
负责接收和处理控制器传送的信号,并执行相应的操作,如开 / 关灯、调节灯的亮度、升降窗帘、启停风机盘管或地加热调节温度等。
控制器 :
负责根据现场手动操作,或探测光线、温度等的变化,向执行器发出相应的控制信号,例如智能控制器,人体感应器,触摸屏等。
系统元件 :
为系统运行提供必要的基础条件,如电源供应器和各类接口。