智能化弱电系统的总体功能主要可以从以下几个方面来体现保证大楼内的所有机电设备的正常运行;为大楼内人员提供人身、财产安全保障舒适;为大楼内部用户提供舒适、便捷的工作、生活环境。提供大楼内适宜的空气温度、相对湿度和空气洁净度等环境参数指标。保障水、电、冷、热等能源供应。提供优美的背景音乐和信息显示满足大楼内部各部门之间和与外部互通信息,实现信息资源共享的需要。大楼使用者能及时了解大楼内部信息,能及时得到物业服务;为大楼管理者提供物业管理手段。延长设备使用寿命;节省能源;节省人员;提高设备利用率。
弱电系统主要包括:
综合布线系统
综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。
计算机网络系统
计算机网络,是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
程控交换机系统
电话交换机是一种特殊用途的用户交换机,它有若干电话机共用外线,适用于机关、团体、中小企业等单位,也可以用于住宅和秘书电话。集团电话交换机不需要专职的话务员和维护人员,每部都可以通过指示灯了解整个系统的工作情况。当外线呼入时,可由任意一部话机应答,并可以转给所需的被叫。
闭路电视监控系统
闭路电视监控系统是安全技术防范体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统,它可以通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)直接观看被监视场所的全部情况,可以把被监视场所的情况一目了然。同时,电视监控系统还可以与防盗报警系统等其它安全技术防范体系联动运行,使其防范能力更加强大。
门禁考勤一卡通消费系统(包括出入口控制系统)
门禁,顾名思义,门是受到管制的,是不能随便进出的,必须授予一定的条件才能进出。这个条件是由计算机技术、微电子技术、智能卡技术、网络通讯等多种科学手段组成。门禁系统是智能化的高科技产品,它不是简单意义的开门关门控制工具,而是一种多功能、高水平、高档次的管理系统。它对企事业单位的生产工作秩序能进行有效管理,是安全防范系统中极其重要的一环。因此,它是进行科学管理的重要工具之一,能有效促使企事业单位提高现代管理水平。
停车场管理系统
停车场管理系统(包括控制系统和道闸,)做为一种现代化停车场车辆自动化管理设备,是安防行业的子行业之一,是安全技术防范领域的重要组成部分。随着城市机动车辆的日渐增多,许多大中型大厦、社区等都面临着数百辆、数千辆车的日常管理工作,使得停车场系统的业务发生了很大的变化。客户不再满足于单一简单的车辆出入控制管理,对系统的要求越来越高,包括处理速度、稳定性、安全性、易维护性等等,个性化需求更是精彩纷呈。 近几年,无论是住宅区、写字楼还是机场、医院、商场的停车场,都开始增设停车场管理系统。随着国内居民对生活质量要求的提高、国家对公共安全秩序要求及其标准的不断提高,国内停车场管理行业迅速的发展起来。
防盗报警系统
1) 防盗报警系统分别由探测器、区域控制器和报警控制中心三部分构成。 其原理如以下系统图:
2) 防盗报警系统通过键盘启动报警主机后,进入防范状态。
3) 如有人非法进入防区,会触发室内红外探测器,系统会检测并确认报警 信号(即发出警报),并将信号送到控制主机,触发警笛,达到防范作用。工作人员进入时只需通过键盘解除防盗系统(即撤防),则防区内探测器暂时关闭。
4) 遇到不法之徒进行打劫时,按紧急按钮或脚挑式紧急按钮,向保安监控 中心求援,控制主机将原设定的地址代码及报警类别经电话线发到报警中心(即110、派出所)。本报警系统可以与报警中心110、派出所连接。
5) 控制中心的报警主机自动不定时检测前端各报警系统工作情况,如信号 中断或控制系统有故障即可自动提示并打印出故障发生在某个区域的系统,系统可全天24小时无故障运行,确保银行的安全。
6) 报警信息联动闭路监控系统,将报警现场附近摄像机图像切换到监视器, 并联动录像机进行录像。
7) 在财务室内内安装射灯,当系统报警时立即开启射灯,同时联动摄像机 摄像,录像机录像。
8) 当门窗被异常打开时,门磁开关触发报警系统。
楼宇对讲系统
随着居民住宅的不断增加,小区的物业管理就显得日趋重要。其中访客登记及值班看门的管理方法已不适合现代管理快捷、方便、安全的需求。楼宇对讲系统是在各单元口安装防防盗门,小区总控中心的管理员总机、楼宇出入口的对讲主机、电控锁、闭门器及用户家中的可视对讲分机通过专用网络组成。以实现访客与住户对讲,住户可遥控开启防盗门,各单元梯口访客再通过对讲主机呼叫住户,对方同意后方可进入楼内,从而限制了非法人员进入。同时,若住户在家发生抢劫或突发疾病,可通过该系统通知保安人员以得到及时的支援和处理。
智能家居系统
智能家居系统包含家居控制系统,家居安防系统 家居监控系统,家居环境系统,影音娱乐集中控制系统,背景音乐系统,远程控制系统,可视对讲系统等。