罗格朗无锡试验站全面升级

         罗格朗无锡试验站始建于2003年9月,2005年3月迁往新址,2013年6月进行了全面升级,预计将于2015年完成全部升级项目。升级后的试验站建筑面积超1200平方米,投资规模逾1500万人民币,变压器容量为1600kVA。全站由低压电器试验、商业楼宇系统试验、线缆桥架试验、UPS试验等部分构成,是目前华东地区企业较全、规模较大的试验站之一,也是罗格朗集团旗下全球试验系统的重要组成机构。

 

        罗格朗无锡试验站在借鉴集团其他试验机构的试验经验和设备技术参数的基础上,联合国内众多知名专业试验设备制造商共同研发了各类试验设备和仪器,并专门从法国、意大利、美国、德国、瑞士、日本等国家引进了当前较为先进的试验技术和检测设备,以确保试验站具备完善的试验能力和试验手段。目前试验站下设若干功能单元,包括16个试验室、3个工作室、2个控制室等,能对小型断路器、塑壳断路器、框架断路器、自动转换开关、交流接触器、热继电器、智能感应开关、闭路监控系统、线缆桥架、UPS等产品及其原材料、零部件进行相应标准的试验。

 

 

 

        无锡试验站由一批多年从事相关试验工作的中、高级技术人员主持工作,作为中国电器工业协会通用低压电器分会的常务理事单位的代表,一直以来都积极地组织或参与行业的各项研讨会议或实践推广,以推进行业的发展为己任。

 

        罗格朗无锡试验站与集团的其他试验机构及国内第三方试验机构长期开展交流和协作,并不断拓展试验站的试验能力和服务范围。

 

        目前可开展的试验服务范围包括:

 

      -- 根据标准GB 10963.1/IEC 60898-1开展全套型式试验

      -- 根据标准GB 16917.1/IEC 61009-1开展全套型式试验

      -- 根据标准GB 14048.2/IEC 60947-2开展全套型式试验

      -- 根据标准GB 14048.3/IEC 60947-3开展全套型式试验

      -- 根据标准GB 14048.4/IEC 60947-4开展全套型式试验

      -- 根据标准GB 14048.11/IEC 60947-6-1开展全套型式试验

      -- 根据标准GB 17466/IEC 670开展全套型式试验

      -- 根据标准GB 7251.3/IEC 60439-3开展全套型式试验

      -- 根据标准GB/T 21762/IEC 61537开展全套型式试验

      -- 根据标准GB 20815/IEC 61146-1开展全套型式试验

      -- 根据标准GB 16915.2 /IEC-60669-2-1开展电磁兼容性、可靠性和安全性等试验

 

 

        罗格朗无锡试验站具备严谨的试验管控流程和质量保证体系,使试验站在公正、准确、安全的环境下开展各项试验工作。其中质量总则是试验站质量工作的宗旨和方向,在以“科学、规范、公正地为试验委托方提供及时、准确的试验数据”的质量方针的指导下实现100%及时、准确、合格的目标,做到试验零事故,让委托方100%满意。作为罗格朗低压电器(无锡)有限公司的重要组成部分,无锡试验站将在未来两年内逐步实现设备更新与功能完善,继而为罗格朗公司及其他委托单位提供更为优质的试验服务。

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。