什么是强电和弱电

问题描述:

在建筑电器技术领域中,人们习惯将它分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。

       在建筑电器技术领域中,人们习惯将它分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
       在家庭装修中,一般习惯上分强电和弱电。我们不去深挖两者在科学数据上的区别,简单来说强电就是家里的220V交流电,比如电灯、电源插座,其特点是电压高、电流大、功率大、频率低;弱电就是家里的信息线路,比如电话、网线、视频、音频等,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高。
       什么是强电?
       强电一般是电力系统中的电,比如说220v的照明电,以及1000多v的工业用电等,强电的特点是电压高,频率低,电流大,强电是用来驱动大功率的电力设备的。比如说电动机,电灯等用电设备。
       什么是弱电?
       弱电是很常见的,几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。