图像
墙面插座的安全设计类型
问题描述:
墙面插座最重要的还是安全性,我们要格外注意它有没有各种保护措施,而这些保护措施大致上分为以下五种类型。
1、过压保护
过压保护可以设防雷电、高压,一旦有瞬间雷击感应高压进入,插座就能自动吸收雷电感应高压,如果电压超过了插座本身吸收的范围,插座就会自动断电。
比方说,一个插座的额定电压是220V,插座会利用电子式线圈对火线进行实时监控,当电压达到250-265V的时候就会自动断电,避免电压过高烧坏设备。
2、过载保护
导线流过的电流如果超过了安全载流量,会使绝缘迅速老化甚至于线路燃烧,过载保护可以在轴超过所能承受的负载时,防止过载而造成的器械损坏。
3、过流保护
当电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就会按线路选择性的要求,有选择性的切断故障线路。
4、短路保护
如果配线绝缘遭到损坏、负载短路或接线错误都会产生短路故障,短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十几倍,很容易损坏电子设备,甚至引起火灾,而短路保护可以在故障产生后在极短的时间里切断电源,保障使用的安全。
5、过温保护
在插座芯片里,温度是一个关键的性能指标,它会产生很大的功耗,并随着功耗的增加而升温,造成安全隐患。而过温保护能将升温控制在允许范围内,保证运行的可靠和稳定。