图像
带开关插座如何接线?
带开关的插座的好处
1.安全:现代的家电越来越多,尤其是一些小型的家电产品,如电热壶、小型电风扇、吸尘器等。这些家电在使用完毕后,为安全起见,需要把电源断开。此时直接上手拔,容易出现安全问题,有了开关,轻轻一按就可以实现通断。
2.方便:在有多个电器同时使用时,当需要关掉某些电器,不用拔掉插销,只需按动开关。相比较于一些没有开关的插座来说,安全性进一步提升。
带开关的插座如何接线?
1.单控单开开关接线法:
单开接线很简单,通常建筑施工过程中线已穿好,通常用红线接插座背面L接线柱,蓝线接L1接线柱就可以了。
2.单开五孔接线:
红线(火线)、蓝线(零线)分别连插座接线柱L和N,黄绿双色线接插座接线柱E(保护线),然后拿一根短线短接插座L接线柱与开关接线柱L,另外一根从灯泡引下来的线接到开
关接线柱L1上就可以了。
3.单开三孔接线:
和步骤2接法相同,只不过单开五孔相对于单开三孔而言,区别就是,单开五孔内部已经把插座的两个(L)火线接线柱与(N)零线接线柱已经短接,不用我们自己动手短接,不过值得指出的是,一些要求不高的建筑在布线时并没有引保护线(黄绿相间),那样的话插座接线柱E则不用接线。
以下为罗格朗的一款带开关插座
罗格朗逸典16A带开关三扁插座_细金纹

插座接触片采用好铜材,导电性能良好,弹力持久,夹持力强,插拔顺畅,插拔次数可达5000次以上,满足国家标准。
40牛多角度插座保护门,防单极插入,保障用电安全。
开关内部采用精心设计的铜质部件及银合金触点,电流导通性良好,开关使用次数达20000次以上,满足国家标准。