图像
什么是直流断路器?
直流断路器和有载调压都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器。而有载分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,经过一个过渡电阻过渡,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。一般用于对电压要求严格需经常调档的变压器。
直流断路器主要包括中性母线断路器(NBS)、中性母线接地断路器(NBGS)、金属回路转换断路器(MRTB)、大地回路转换断路器(ERTB)。
直流断路器采用特殊的灭弧、限流系统,可快速分断直流配电系统的故障电流,使级差配合得到提高。
接线方式
1、板后接线。板后接线的优点在于维护直流断路器等时,只需要断开前级电源即可,而不需要重新接线。此类结构比较特殊,都配有专用的安装版和螺钉,在安装时须严格按照厂家要求进行安装以避免影响断路器的正常使用。
2、插入式接线。插入式接线的优点是当断路器需要更换时,只要拔出旧的断路器更换新的即可。在操作上要比板前和板后接线快,而且更加方便。使用此方法安装时应确保插头安全紧固,从而减少接触电阻提高安全性、可靠性。
3、抽屉式接线。直流断路器等产品的进出抽屉是靠摇杆进行顺时针或逆时针转动实现的,在主、二回路上都要采用插入式结构。这样可以做到一机两用,不仅节约了使用成本,在操作和更新维护的便捷方面也有很大的优势。
适用场所
电力系统:在发电厂、变电站等容量大、电压高的电力系统中,直流系统为继电电保护、操作控制、信号音响以及事故照明等设备提供可靠的电源、小型直流断路器作为直流系统中最重要的元器件之一,其稳定可靠的运行将直接保证整个电力系统的安全。
直流电源:信息产业的蓬勃发展迎来了通讯电源、EPS、UPS等直流电源行业的大发展、基站、数据中心象雨后春笋般得出现在神州大地上,为了保证直流电源的高精密度要求,作为直流电源中各级馈电回路中重要的操作和保护元器件的直流断路器,以其可靠的选择性分级配合对保护设备、限制事故范围起着非常重要的作用。
轨道交通和电力机车:目前我国的城市轨道交通体系均采用直流系统供电。而其直流电源大多有大功率硅整流装置提供、硅整流装置元器件因过载能力低,对直流电网保护元器件的要求更高。快速分析的直流专用断路器的轨道交通中的重要元器件。
船舶:在船舶电力系统和电力推进系统中,直流断路器是非常重要的元器件之一。它对变配电系统和用电设备的故障实施保护,采取多种防护,确保船舶供电系统和用电设备的安全。