图像
红外线自动感应开关的工作原理是什么?
随着科技和工艺技术水平的不断提升,红外感应开关感应开关在日常生活中被越来越多的使用,红外感应开关原理广泛运用于走廊、楼道、车库、仓库、地下室、洗手间等场所自动照明、抽风等用途,在很大程度上体现出楼宇智能化、物业管理现代化模式。红外感应开关通常采用热释电红外传感器,元件在接收到人体红外辐射温度变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,经电路经检测处理后就能触发开关动作。那么红外感应开关原理是怎样呢?下面就是对于红外感应开关原理的具体介绍。
红外感应开关指的就是以红外感应技术为基础的一种自动控制开关,通过感应外界散发红外热量从而实现其控制功能,红外感应开关能够快速开启自动门、灯具、防盗报警器等各种设备。红外感应开关原理主要表现在其红外线技术自动控制功能,当有人进入红外感应开关感应范围内时,传感器探测到人体温度后红外光谱发生变化,开关自动接通负载。当人离开后,开关延时自动关闭负载。红外感应开关还具有过零检测功能,属于无触点电子开关,使用寿命长久。
红外感应开关原理是怎样呢?随着科技技术进步,红外感应开关在日常生活中被大量使用,红外感应开关采用低功耗设计,可以进行串联灯具照明回路,单极性控制。红外感应开关在使用过程中具有起控照度可调节功能,如逆时针调节,可使红外感应开关在光照更强环境照度下启动,顺时针调节,可使其在光照更弱环境照度下启动。红外感应开关还具有延时可调节功能,调节范围在20秒-6分钟之间。
根据使用场所不同,红外感应开关原理有所差异,那么红外感应开关指标是怎样呢?红外感应开关工作电压为:160-250V,静态功耗电流小于0.3mA,环境工作温度为:-20℃-50℃之间,自动延时时间:20秒-6分钟,控制负载功率为:5-200W,感应距离为6m,红外感应开关感应角度为:140°圆锥角,起控照度为:5LUX-500LUX,外观尺寸为:86*86*25mm。
红外感应开关在安装时不得带电接线,主要用于控制日光灯、节能灯等产品,第一次加电使用,需要30-60秒内部电压建立时间,这样红外感应开关才可以正常使用。注意不要把产品安装在有热气流通过的场所,控制负载为发热应大于1米。无零线无应急控制2线产品可以不必考虑接线极性,如果有应急控制或零线产品必须按图进行接线。红外感应开关调节光控照度、延时旋钮时,应当用力适度,避免对产品造成损坏。
25W-200W180V-260V~红外线探测延时开关

描述:
1、使用时只需触摸开关的金属片即导通工作,延长一段时间后开关自动关。
2、应用控制,开关自动检测对地绝缘电阻,控制更可靠无误动作。
3、无触点电子开关,延长负载使用寿命。
4、触摸金属片地极零线电压36V的人体安全电压,使用对人体无害。
5、特有的两制设计,直接代替开关使用,可带动多种负载(日光灯、节能灯、白炽灯、风扇等)