选择智能家居系统品牌应考虑哪些方面?

在国内市场上的智能家居品牌很多,没有统一的技术规范,国内各种品牌和国际品牌各家的产品都有自己的特点和优劣,采购者在选择智能家居的产品时往往难以横向比较,所以应从多方面、多角度去做综合考察,主要可以把握以下几点:

 

1.系统是否稳定?

系统的稳定性是采购时首先需要考虑的因素。安装智能家居是为了给生活带来便利、安全、舒适的效果,如果一个智能系统在稳定性达不到要求,时不时的出现一些大大小小的问题,那么带给用户的只会是麻烦,享受智能家居将无从谈起。智能家居系统的稳定性主要包括分控模块的产品稳定、系统运行的稳定、线路结构的稳定、集成功能的稳定、运行时间的稳定等,如果一套智能家居产品在稳定性上能满足这几个要求,基本上就可以放心的选用了。

 

2. 功能是否集成?

智能家居是对家庭设备的集中统一控制,产品核心包括通信协议、系统平台或操作系统、针对现场环境的配置解决方案。而对应的具体产品包括安防设备、照明控制设备、多媒体设备、环境控制设备等。这些设备都将集中在这个系统上,通过系统的通信协议,使各个子系统相互连接、信息互通,操作上可以相互控制。如果各个子系统都是独立运行缺乏集中控制的产品,用户使用起来会相当麻烦,是不能被称为智能家居系统的。而市面上很多厂商都是把一个或几个简单的子系统产品宣传为智能家居,所以选购时除了了解各个子系统的组件功能外,更应详细询问整个系统的集成性能。

 

3. 系统是否简洁?

如果选用智能家居系统,在房屋装修设计阶段就必须做相应考虑,与家居布线同时进行安装。为实现相同的功能,需要配置的系统越简单,意味着整个系统集成度越高,技术含量也越高。所谓的“简单”包含实现相同的功能所需要的模块数量、整个系统的容量限制、模块所控制设备的数量,以及布线的简洁性等几个方面的问题。可以说系统简洁与否能够综合体现智能家居产品的集成性、耐用性、美观性,以及厂家的设计实力。

 

4. 系统是否适用?

不管什么品牌的智能家居产品,关键是要适合自己的需求。整个系统使用的模块越多,复杂程度越高,价格也越昂贵,日后发生故障的可能性也越高,相应的维护成本也高。所以应该坚定的从自身需求出发,考虑各种功能日后的使用频率,适当精简掉一些华而不实的功能,将可以大幅节约成本。此外选购时还需考虑系统操控界面是否友好,以及不同用户的使用习惯差别。如此智能家居系统才能真正发挥作用,为用户的生活提供方便。

 

5. 系统扩展性如何?

智能家居仍是一种新兴产品,各厂商使用的技术各不相同,缺少统一规范。而且相关技术的发展速度十分迅猛,现有的技术可以说仍属过渡性的技术。所以建议用户选择兼容性好,采用国际通用协议的产品,较为成熟的国际通用协议有LonWorks、X-10等。

 

6. 系统自我保护性如何?

 

智能家居系统在受到恶意攻击或请求关键数据外传时会采取什么样的处理方法,系统以什么样的形式保护系统的安全(有些家居系统会试图关闭系统,但是有一些设备是不能停止运行的,如电表),对连入网络的设备的上下行数据监管程度,降低系统数据散落量。