罗格朗除了开关插座还有其它业务吗?
罗格朗拥有不同的品牌并让您拥有更多的产品选择,适用于各种领域,尤其是住宅,写字楼,酒店,工业,教育以及数据中心。
 
开关插座 设计方案适用于各种类型的项目
在中国市场上有70种不同材质的开关插座, 从自然材质如木质、皮革到有了更高科技含量的外观, 如金属和玻璃。 从自然色调到真实的色彩点缀,丰富的形状,材料和颜色选择可满足您不同的设计风格, 适用于各种类型的建筑。
 
智能系统 提供完整的方案
我们完整的智能控制系统解决方案专门为中小区域的公寓和别墅,办公室和酒店客房提供专业服务,更舒适并且更节能。 该系统是基于总线、无线技术和酒店控制单元, 这使得随后的安装升级更容易。不同的用户界面允许自动化和集中化个别功能,比如灯光,音乐,窗帘,控温器,防盗报警器等等。可以编辑场景控制,通过安装固定点或通过以太网 / 电话控制来实现远程网络控制。
 
节能照明管理 停止能源浪费
我们为所有建筑提供可持续发展方案,罗格朗的解决方案为建筑能效管理要求提供符合标准的技术和其他更多价值,例如,可以显著的减少能源消耗并降低建筑的日常运营费用。与此同时, 更为业主创造一个更安全,更舒适的环境。 罗格朗新的照明节能方案为绿色建筑倡议做出了极有价值的贡献,如中国绿色建筑标志(3 星)、 LEED、HQE 和 Green Ster 。
 
可视对讲 简洁、优雅
由于不同的功能组合,如监测,门禁解锁,报警等。我们的系统可以提高安全度和通讯,便于操作和使用。 这种简单,优雅以及前卫的设计来自于意大利的智慧和中国专业知识的结合。 此外我们的可视对讲系统可以与不同建筑类型结合,通过适用性极强的技术从一栋简单的别墅连接到楼宇以及别墅群。
 
线缆管理 一套完整的建筑适用系统
线缆管理系统作为安装的主干,在建筑中传输能源和数据。特别是在办公室,数据中心和工业环境下,我们的电缆桥架、线槽、地插盒、配线柱可以涵盖所有的需求并提供适用于所有环境的解决方案(通过地板、天花板或墙面传输电源)。 此外,我们结合在开关插座和线缆管理的优势,确保提供完善的系统集成 。
 
综合布线 完善的安装和较高的性能
我们的综合布线提供持久的高性能和高容量的解决方案,支持今天的在公共区域或者私人场所的多媒体环境和日新月异技术发展的需求。无论您需要铜缆、光纤或者无线用于小型企业及校园等等,LAN,SAN或者数据中心,分散的,集中的或者区域化的构架,我们都能帮您找到答案。
 
能源分配和工业应用完全保护安装
得益于欧洲的经验,通过模块设备和终端使用单元等,罗格朗中国能够提供一套完整的能源分配解决方案。 无论您的项目是住宅类、工业类或是商业类,通过高分断能力的优化选择,罗格朗可以帮助您有效地保护您的安装免受短路、超负荷等等问题的影响。
 
UPS 稳定电源,节省能源
现代社会,一个不间断可靠的电力供应, 对各种行业以及商业活动显得越来越重要。我们广泛使用的电脑设备、电信和网络系统,以及各种自动化系统在应用时,必须有稳定的电力供应,以保证服务的连续性。我们的 UPS可确保您使用的稳定及连续性。
 
住宅类解决方案
个性化的环境,适合于各种品味高档小区及公寓的装修应该结合功能性与匠心的设计风格,以表达个性化的诉求。罗格朗中国的解决方案不仅符合苛刻的审美标准,而且还能提供高水平的舒适和安全。根据需要,产品的安装可以适应新型家庭娱乐和通讯技术。
 
酒店解决方案
满足客户个性化的要求无论是什么类型的建筑,每一个细节都可以吸引更多的客户。 高品质的服务和舒适度,以确保入住率。 免费上网接口和高效率的会议设备是少不了的组成部分。电力安装也有助于确保场所的安全以及高效,并运营成本有美观的外形以提高品牌形象。
 
办公室解决方案
兼容性和灵活性提升您的工作效率不断变化的工作方法和不断优化的工作效率要求正在影响办公楼的设计。兼容和灵活的技术设施,能够满足在您想要的地方安装电力设备和通讯网络的综合需求。而且可实现您追求效率和环保的诉求。
 
工业解决方案
提高安全和性能为了确保客户生产工具的能效,制造工厂在运行复杂工艺时需要稳定,高性能的解决方案以确保高效的服务运作。设备还必须能够快速的安装并且在维修的同时能 够容易添加新设备。显然,确保工作人员的安全是一个重要的首要条件。所有罗格朗中国产品的设计,能够满足即使是严格的不同的行业环境的要求。
 
教育解决方案
操作简易有效的节能设备伴随着大量人口的频繁迁徒流动,也随之带来了对事物认知的新方法与新技术,这些也形成了中国当今教育新观念。正因如此,现在中小学以及大学越来越需要更多操作简单且行之有效的节能设备。结构化布线系统,线缆和照明管理解决方案可以很好地满足这一需求。
 
除了列举的产品和解决方案,罗格朗中国拥有大量不同应用领域的专业知识。我们不断的努力研究探索,互补的产品,品牌的完善,使我们可以满足不计其数不同工程的需求。