问题1:86WIFI路由器与光纤猫连接好了,但WAN灯未亮,按PPPOE输猫的账号密码,依然不能连上网,是什么原因呢?
答:WAN灯未亮通常是WIFI后端未接入网线或未连接好,请检查网线连接。
问题2:假如场所比较大,需要装两个或三个WIFI插座,该怎么布线?
答:如果要装2个或更多的面板路由,有三种方法: 1、将第二个路由用无线中继功能,中继第一个路由的信号,第三个中继第二个信号,以此类推;2、从第一个路由的面板上"LAN"接口插一条线接到第二个路由的"WAN"接口,第三个的"WAN"口接到第二个路由的"LAN"接口,以此类推。3、在网络入户的后装一个有线的4或8口路由(根据客户需求选择),再将后面所有的面板路由直接接在有线路由上。特别注意,任何路由器一个产品只能对一个号码拨号,两个路由不能同时对一个号码拨号。
问题3:WIFI路由器的模块能否会屏蔽掉信号?是否可以通过软件设置的方式将Wifi 信号关闭?
答:不会屏蔽信号。可以在操作介面里将WIFI信号关闭,也可以通过面板上面的“WIFI”按键关闭WIFI信号。
问题4:NB6061-86WAP产品刚装上时,连接网络是否需要输入密码?
答:不需要输入密码
问题5:忘记密码如何重设密码?
答:如果忘记密码,可以通过按面板上的“RESET”按键将产品恢复到出厂状态,再重新设置密码 。
问题6:我们的WIFI插座感应距离是多少?如果一套三室两居室(120平米)左右的房子,需要装几个WIFI路由器?
答:86型WIFI的传输距离空旷地带是80米,装在室内则会根据使用的环境的不同而变化,比如不同的墙壁结构影响的信号的传输不同,客户可根据自己的需求去决定要安装几个路由器。
问题7:86型WIFI路由器的面板是要单独供电还是可以POE供电?
答:不是POE供电,直接接110-240V电压就可以了。
问题8:86WIFI的传输速率是多少?
答:150M
问题9:86WIFI可以在其他国家使用吗?
答:如果那个国家的网络类型和中国一样就可以使用。
问题10:86WIFI路由器,LAN口可以连接网线用于信息输入吗?
答:可以,但是设置中要将“LAN做WAN口”这一项设到“启用”状态。