人体感应开关,顾名思义,是根据人类的存在来对开关的状态进行控制。常见的声控开关,相信很多小伙伴都深深感觉到其不灵敏程度,如果换为人体感应开关的话,可以大大方便我们的生活,除此之外,在会议室、地下室、洗手间等地方也适宜安装此类开关。
人体感应开关,英文名称为PIR Motion Sensor Switches,又名为红外智能开关、热释人体感应开关,是一种可自动识别人类存在以更换开关状态的开关。当其感应范围内有人类存在时,其开关处于开的状态,当人类离开其感应范围一段时间后,其自动将状态切换为关闭状态。人体感应开关主要利用的是红外感应的原理,对人类发出的特定波长的红外线进行识别,具有结构简单、性能好、精度高等特点。
人体感应开关主要由人体热释电红外传感器构成,由于人体体温恒定,因此其释放出的红外线波长一定。当红外传感器的探头接收到人类释放的红外线时,通过菲涅尔镜片将其聚焦在热释电元件上,该元件上的电荷平衡被打破,向外释放电荷,红外传感器所连电路通过对其电荷的检测得知有人类存在,便控制开关处于“开”的状态,完成人体感应。当人类离开一段时间内,开关会持续处于“开”的状态,而超过设定的延时时间后,红外传感器感应不到人类的存在,便将开关状态切换为“关闭”。
人体感应开关应用
1、用于会议室、走廊、地下室等地方的电灯开关,人来灯开,人走灯灭,可以很好的避免资源浪费;
2、用于消毒室的消毒开关,人来开关关闭,处于不消毒状态,人走开关打开,处于消毒状态,可以很好的避免消毒产品对人体的危害;
3、用于酒店、宾馆等地方,取代现有的插卡取电,为其加入现代化、个性化的元素;
尚韵_200W_人体感应开关_白色

描述:
本产品适用于家庭、酒店、办公等场所的过道和走廊,可以实现延时照明和持久照明。
1.本产品基于热释电红外感应技术,采用专用芯片设计,产品的抗干扰能力和可靠性强,灵敏度高。
2.两线式,无需零线,使用方便,可直接替换普通机械开关。
3.采用机械触点作为开关执行部件,可控制非阻性负载,抗电压电流冲击优于可控硅。
4.全自动感应,人来时打开灯具,人离则自动延时关闭灯具。在环境亮度足够的情况下,产品自动抑制灯亮,节省能源。
5.产品延时为连续触发方式,以最后一次触发重新计时,更具智能化、人性化。优化的电路设计,安全可靠。
6.具有远程集中控制功能,应急情况下可实现长亮照明,集中控制线可作为照明供电线路,可与双控开关并联使用。
7.采用微功耗设计,实现节能,产品静态功耗极低,一个开关年耗电小于1度。
8. 三种环境照度设置,光感应范围设有全天、黄昏、夜晚三档光感应范围选择档位调节开关,当开关拨至不同的档位时,产品在对应档位的光线环境下工作。(出厂设置在黄昏档)