问题描述:
声控开关是在特定环境光线下采用声响效果激发拾音器进行声电转换来控制用电器的开启,并经过延时后能自动断开电源的节能电子开关。声控开关由传声器BM、声音信号放大、半波整流、光控、电子开关、延时和交流开关电路组成。在白天或光线较亮时,声控开关处于关闭状态;夜晚或光线较暗时,声控开关处于预备工作状态。当有人经过该开关附近时,脚步声、说话声、拍手声均可将声控开关启动(灯亮),延时一定时间后,声控开关自动关闭(灯灭)。声控开关内有一麦克风、光敏电阻、三极管、电容器等电子元件,白天的时候,由于光敏电阻的阻值较小。就会屏蔽掉麦克风的信号输入。这样即使有很大的声音。但是因为光敏电阻的下拉导致信号无法继续传送,所以白天的时候不亮。
声控开关是在特定环境光线下采用声响效果激发拾音器进行声电转换来控制用电器的开启,并经过延时后能自动断开电源的节能电子开关。声控开关由传声器BM、声音信号放大、半波整流、光控、电子开关、延时和交流开关电路组成。在白天或光线较亮时,声控开关处于关闭状态;夜晚或光线较暗时,声控开关处于预备工作状态。当有人经过该开关附近时,脚步声、说话声、拍手声均可将声控开关启动(灯亮),延时一定时间后,声控开关自动关闭(灯灭)。
声控灯就是运用声音来控制灯的开关的。
原理分析:声控开关内有一麦克风、光敏电阻、三极管、电容器等电子元件,白天的时候,由于光敏电阻的阻值较小。就会屏蔽掉麦克风的信号输入。这样即使有很大的声音。但是因为光敏电阻的下拉导致信号无法继续传送,所以白天的时候不亮。
夜晚的时候,光敏电阻阻值变大。此时如果有较大的声音的话。声音会通过麦克风转化为电信号。然后后级的放大电路将此小信号放大。最后推动晶闸管导通,此时灯泡就会点亮。在晶闸管驱动电路中有一个阻容放电电路。这个电路就是延时电路。电容值的大小和电阻值的大小都会影响到延时量的变化。当电容器中的电荷放尽的时候,晶闸管就会在交流过零后自动关闭,此时灯泡就会熄灭了。
光敏部分
从电路原理图中可以看出,当白天或者亮度大于一定程度的时候,光敏电阻的阻值非常的小,这样对于光敏的支路来说,相当于直接接地,则相当于将后面的电路和前面的电路隔离开来,三极管②就始终处于截止的状态,单向可控硅无触发电流就不会导通,电路就不会工作。当黑暗无光的情况下,光敏电阻呈现高阻值状态,不影响三极管①和三极管②之间的信号传送。此时,声控的部分才能够发挥作用。
声控部分
当有足够信号的声音传入的时候,声控部位将声音信号转化为电信号,通过三极管①将其信号放大,使的其信号的大小能够触发三极管②。电路的第一级和第二级之间通过电阻和电容元件连接,故称为阻容耦合放大电路。阻容耦合的优点是,由于前、后级之间通过电容相连,所以各级的直流电路互不相通,每一级的静态工作点都是相互独立的,不致互相影响,这样就给分析、设计和调试带来很大的方便。而且,只要耦合电容选的足够大,就可以做到前一级的输出信号在一定的频率范围内几乎不衰减地加到后一级 的输入端上去,使信号得到了充分的利用。
经过测试,三极管②在有声音信号的情况下基极和射极之间产生偏置电压,使的三极管②导通。三极管②的导通使的其集电级电压降低,从而使的三极管9015导通,电流经过二极管1N4148传向三极管③,同时也对电容充电。当三极管③导通的时候,单向可控硅PCR406得到一个能够使其导通的电流。当单向可控硅导通的时候灯即能正常变亮。
当声音信号消失的时候,二极管截止,三极管②和三极管9015都不再工作,但是通过电容放电,使三极管③仍然能够再导通一段时间,还能对单向可控硅提供电流。这样的延迟不至于在信号消失的时候灯就不亮了,可实用性高。当电容的电量放完之后,电路恢复最开始没有信号的时候。当声音信号再进来的时候,重复循环以上的情况。
罗格朗美点声光控开关(带零线和集控端)

描述:
1.产品采用先进的光感、声音及微电脑智能控制技术,以声音、光线为开关的触发方式,在一定的声光条件下自动打开灯具,延时一段时间后自动关闭灯具,在环境亮度足够情况下,产品自动抑制灯亮,节省能源。
2、二线接驳,使用方便,可控制白炽灯、节能灯、日光灯负载。
3、产品延时为连续触发方式,以最后一次触发重新计时,更具智能化、人性化。
4、具有远程集中控制功能,特殊情况下能实现系统长亮照明。(不带集控产品无此功能)。
5、采用微功耗设计,实现节能,产品静态功耗极低,一个开关年耗电小于1度。
6、优化的电路设计、进口的元器件选择使产品的抗干扰能力更强。