图像
什么样的开关插座算质量好?
质量好的开关插座要能通过以下测试:
1、阻燃测试
科学的阻燃试验并非直接用火去点燃,事实上PC类塑料是可燃的,点不着的是添加了杂质,这样PC纯度降低,毒性气体和烟密度就会增加。
插座的后座国家标准规定要耐受850度的阻燃试验,罗格朗面板选用进口PC料,耐受度高达960度,满足国家标准。
2、寿命测试
插座寿命取决于插套铜片质量和设计形状,铜片质量好则回弹性好,形状设计好则夹持力充足,插套材料的电导率和弹性是重要的指标,含铜越高电导率越好,为了提升弹性还会添加锡元素,所以含锡铜的插套是比较优化的。国家标准规定插座要通以额定电流电压,并需要经受10000个行程插拔,前后不能有功能失效、不接触和机械松脱等现象。罗格朗采用锡磷青铜,实验中完成10000次插拔后,仍保持出色的夹持度和通断能力。
3、温升测试
为了安全,要按插座额定功率来接电器,禁止超负荷,参数是10A250V,表面插座额定功率是2500W,评估一个插座优劣,科学做法是测试它的温升变化,国际标准规定插座使用前后的差值不超过45K,质量好的插座发热小、散热快,温度很快就可以与外部环境实现热平衡。罗格朗插座的温升在10℃左右,这水平远高于国家标准。