家用漏电器保护器怎么选择?

1、首先选择符合国家强制性认证的产品,按照国家CCC管理办法,漏电保护器属于国家强制性认证产品目录范围内的产品,所以必须选择产品表面印有CCC标识的产品。

 

2、选择信誉度高的品牌产品。鉴于目前国家认证体系是厂家送样模式,不排除有些厂家有意无意地欺骗认证机构的可能,送样时选送一些特制的样品来取得CCC认证,但大批量生产时却出现质量不稳定、性能不统一的情况。尽管国家监管机构每年都会进行抽查,但由于人力、成本的原因,并没有办法确保市面上销售的产品都符合认证要求。同时,因为家用漏电保护器的主要功能就是防止发生人身伤害的产品,如果选用的产品质量不可靠,发生漏电危险时不能提供及时保护,就意味着把家人的生命至于危险之下了。

 

3、技术指标的选择

A、由于家庭或街边小商铺使用的都是出厂时已经将断路器功能与漏电保护功能结合在一体的产品,所以额定电压/额定电流以及分断能力的选择请参考智电购之前介绍过的断路器选型方法即可。

 

B、剩余(漏电)动作电流一般就选择IΔn≥30mA的产品就可以了。

 

C、漏电保护器极数选择:家庭及街边小商铺配电一般都推荐在每一个出线回路上安装漏电保护器,以避免发生漏电断电时,影响到其他回路的正常供电。故此类漏电保护器一般可以选择DPN Vigi+或EA9C45/EA9C65系列,即它们的断路器功能都使用的是能节省空间的DPN型断路器(俗称双切断路器),尤其DPN Vigi+系列,在配电箱中只占用一个标准位(18mm),却同时提供了断路器和漏电保护功能,非常适用于家庭及街边商铺的装修。

 

D、剩余电流动作特性:目前市面上常用的漏电断路器都是AC型,即厂家宣称的Type AC型的漏电断路器。它主要是针对发生漏电时的漏电电流(剩余电流)波形为正弦波的场合使用的,但随着各种家用电器中大量电子元器件的使用以及变频电路的使用(如变频空调、变频洗衣机等等),越来越多的发生漏电的场合,漏电电流不再是传统的正弦波而是混杂了脉冲直流分量的波形以及非工频的情况,这时出于人身保护的需要,应该使用可以覆盖AC型保护的A型、F型漏电断路器(保护覆盖范围为: F型>A型>AC型)。

 

E、电磁式和电子式:二者的主要区别是电子式的产品需要从主供电回路上取得电源,来进行剩余电流的测量、比较、发出动作信号的,意味着如果遇到主供电回路零线断开(此时火线仍带电)或之间电压小于50V的话,此时的电子式漏电保护功能将失效,起不到对人身安全的保护。而如果是电磁式的,这种情况人身保护功能仍然有效。这也是为什么欧洲使用的全部是电磁式漏电保护器的原因。

 

F、另外,由于使用环境的影响以及产品本身的特性,可能会有部分产品失去保护功能。这就是为什么所有的漏电保护器按照产品的标准要求,都会设置一个定期测试的按钮来验证保护效果。希望广大使用者定期按下此按钮来验证一下产品的保护功能是否仍然有效。