智能电子开关是指利用控制板和电子元器件的组合及编程,以实现电路智能开关控制的单元。
它和机械式墙壁开关相比,功能特色多、使用安全,而且式样美观。打破了传统墙壁开关的开与关的单一作用,除了在功能上的创新还赋予了开关装饰点缀的效果。智能开关被广泛应用于家居智能化改造、办公室智能化改造、工业智能化改造、农林渔牧智能化改造等多个领域,极大节约了能源,提高了生成效率和降低了运营成本,真正的做到了智能行天下。
随着以iPhone,iPad为代表的智能移动终端的普及,智能开关的内涵也在发展,在保留遥控开关的基础上,也拓展出智能家居中的能源消耗监控,云服务后台的节点策略建议推送等多种复合的场景增值服务模式,智能开关也在经历由单一的个体,散户走向家庭集约联动的综合能源部署阶段。
智能开关的种类繁多,已有上百种,而且其品牌还在不断的增加,其中市场所使用的智能开关不外乎几种,接下来我们对市面上的开关从功能和技术两个角度进行分类,详情如下:
功能角度分类
1)人体感应开关
2)电子调光开关
3)电子调速开关
4)电子定时开关
5)其它智能开关
技术角度分类
1、电力线载波类控制
2、无线射频控制
3、总线控制
4、单火线控制
200W人体感应开关(黑色+缎沙金)

描述:
1、本产品基于热释电红外感应技术,采用微电脑智能控制,产品的抗干扰能力和可靠性强,灵敏度高。
2、二线接驳,使用方便,可控制白炽灯、节能灯、电子镇流器荧光灯。
3、全自动感应,人来时自动打开灯具、人离则自动延时关闭灯具。在环境亮度足够的情况下产品自动抑制灯亮,节省能源。
4、产品延时为连续触发方式,以最后一次触发 重新计时,更具智能化、人性化。
5、具有远程集中群控功能,特殊情况下能实现 系统长亮照明。
6、采用微功耗设计,产品静态功耗极低,一个开关年耗电小于1度。
奥特_10寸多媒体触摸屏_总线式(金属镁色/方形)

描述:
10寸触摸屏用于控制整个智能家居系统:所有总线、功能、 门禁 系统、多媒体 (网页 广播, 网络视频...)墙面安装