劣质排插有哪些危害?

对于排插来说,其做工用料、安全设计以及其他的一些参数必须要符合国家的认证标准,从导线内部金属芯的粗细,到外壳的绝缘能力,几乎都有着严格的规定,就是为了能够让消费者在日常使用中获得更加安全的用电环境。但是对于消费者而言,在购买时往往价格都是主要因素,只要价格便宜,看上去差不多就行了。毕竟几十元的和上百元的排插都是用来连接电器插头用的。

 

虽然从价格上来说,有着同样孔位的排插差价可能会有几十元甚至上百元,但是从做工用料到安全保障上却有着天差地壤的区别。今天笔者就为大家介绍一些充斥在市场上的各种劣质排插容易出现哪些安全隐患。

 

危害一:外壳不具备阻燃特性

就像火一样,电在为我们的日常生活带来便利的同时,也会给我们的人身安全带来危害,根据国家有关部门的数据显示,大约40%的电器火灾都是由排插引起的,所以排插的安全性能在很大程度上都必须要严格符合国家定制的标准。

对于多数因为排插而引起的安全事故来说,其外壳在很大程度上都决定了是否能够引发火灾的重要因素,一些劣质排插的外壳材料中并不具备阻燃的特性,所以当过载使用或者出现短路,以及靠近火源(电暖气等热源)时,不具备阻燃特性的排插外壳很容易起火。

排插新国标标准规定:在650°C灼热丝接触下,排插外壳(即绝缘部分)不会出现着火(或火焰在30秒内自熄)的情况即为合格。既是长时间将650度的灼热丝与绝缘部分接触,也不会出现明火的情况,同样是塑料材质的外壳,在遇到高温时的差距非常大。所以对于排插的外壳材料来说,是否具备阻燃特性非常重要。

危害二:偷工减料

第二个危害就是偷工减料,除了外壳使用易燃、廉价的回收塑料之外,一些排插还会在线材和插头、以及内部铜带的用料上进行缩减。同样,排插的整体做工用料不到位的话,同样存在不少的安全隐患。

我们都知道在使用相同材质的金属时,其横截面积越小,其电阻就越大,当连接大功率电器,比如空调、电热水壶、电热水器时,由于电线或排插内部铜带电阻过大时,很容易出现过热的情况。

一些大品牌排插的插头和线缆上都会明显的印有3C认证标志以及其他一些认证信息,并且每个标志都非常清晰,说明插头和线材都是通过国家3C认证的,消费者可以放心使用。而一些劣质排插为了节省成本,产品并没有经过国家检测机构的检测和认证,所以在安全性能和机械强度上很难保证。

 

危害三:细节设计不到位

对于排插来说,其开关寿命、内部绝缘等细节设计同样非常重要,在我们日常使用排插时,难免会遇到各种不同的使用情况,而一些细节设计不到位的排插并没有充分考虑到消费者日常使用时容易出现的各种问题,比如开关寿命、固定螺丝数量和排插外壳的整体强度。

排插新国标标准中同样对排插的跌落测试有着较为严格的规定,这种考验排插整体结构强度的标准能够判定一款产品的整体强度优劣。一些质量较差的排插在测试之后,外壳容易出现较大的缝隙,会将内部金属导电部分直接暴露,增加了日常使用的危险。

另外新国标标准中也对排插的固定螺丝形状进行了要求,像常见的十字和一字螺丝都不应该用作排插的固定螺丝,应使用非通用孔位的螺丝来避免容易拆卸或改造的潜在安全隐患。

而一些考虑充分的厂商还会在每个孔位内配有保护门,能够避免儿童将异物伸进插孔中出现的危险情况,虽然目前新国标标准中删除了对英式孔位的支持,但是目前市面上仍有较多使用老国标孔位的排插库存,家中有儿童的用户应尽量选择配备安全保护门的排插产品。

 

危害四:没有任何保护功能

可以说排插是电网末端的最后一道防线,那些具备过载、防雷等保护功能的排插不仅能够保护消费者的用电安全,而且也能够对各种电器进行有效的保护。而一些劣质排插为了进一步压低成本,内部没有任何安全保护设计。

过载保护可以说是排插中非常实用的一项安全设计,当排插在超过最高工作电流或者最高工作温度之后,过载保护会自动断开电源,避免排插内部过热的情况出现。

 

对于那些市电电网状况不太好地区的消费者而言,一款配备防雷和过载保护的排插能够为家用电器提供更加周到的保护,毕竟多花几十元能够减少家用电器在特殊情况被损坏还是比较划算的。

 

归根结底,在我们选择排插时,首先要考虑的因素就是它能不能带来安全的用电环境,在保证人身安全的同时,是不是也能够避免因为意外情况导致家用电器损坏的情况出现。而目前市面上排插的价格差距非常大,如何更加安全的用电是每个消费者都应该熟知的。