照明是商用楼中主要的能源消耗因素,现场消耗能源中20%都是由照明产生的,照明是主要的电力消耗者,耗电量高达40%。
相比取暖和空调设施,大楼中的照明是较大的能源消耗和资金花费。而通过采用照明节能管理能够大大提高这些巨额费用的使用效率。
由于越来越多的公司意识到照明节能管理所带来的各种优势,因此采用这一管理系统的公司日益增多:
节省能源:照明节能管理的主要优点就是节省能源。通过开展照明节能管理能够节省多达30%的能源消耗,同时将大楼经营承办降低10%以上。通过采用自动照明节能管理系统,停止能源浪费,实现照明设施的智能运行:根据时间和位置正确控制实现合理的照明等级。
节省费用:减少照明使用能够降低经营成本,节约资金,同时有助于减少温室气体(GHG)的排放。同时由于AVC费用、灯具更换、维护需要以及高峰时段电力要求降低而进一步降低成本。根据欧洲标准EN15193,通过采用照明节能管理可节省多达55%的资金(存在控制+手动开关+日光反应器)
合规:欧洲标准EN15193提供了有关照明系统能效的知道方针。罗格朗已经选择该标准作为展示其照明解决方案能效的基础。这一标准收到广泛认可,提供了一种根据所安装的解决方案类型、建筑类型和房间类型计算节能效率的方法。在应用这个方法的基础上,罗格朗也根据一些中国的数据如:电价、办公室使用时间等数据,来运用这个标准进行计算。
建筑实践的可持续发展
照明节能管理可以通过诸如能效解决方案的绿色建筑项目(如绿色建筑评价标识、LEED、HQE、BREEAM或GREEN STAR等)中加以实施,同时也能够提高住户的舒适度。
对于每个照明节能管理项目,您都需要使用适合的产品。
由于不同类型的空间各有自己合适的控制战略,因此大多数项目都需要采用多种解决方案以节约资源,并提高空间用户的满意度。
开关感应器:简单、经济的解决方案
此解决方案是单区域或多区域节能管理的理想选择。包括采用100-240V交流电源工作的开关感应器。这些开关感应器具有存在模式和空闲模式照明管理战略可供选择,并且采用被动红外、超声波或双鉴技术。除此之外,所有罗格朗天花板感应器都具备日光设置点功能。当自然光等级高于预设水平时,此功能将保持照明设施关闭状态。改设置是可以调节并且强制优先的。

SCS总线系统:完善的照明节能管理解决方案
此解决方案可用于管理单独楼层或整个建筑。设备及照明功能对话均通过总线完成。并且受执行器或调光器管理。还可以使用我们的软件套装,通过PC设计、监控并管理设施。罗格朗总线系统与各种包括Dali在内的照明功能拓扑技术兼容。

智能调光控制器

适用于DALI方案
10*17.5mm DIN模块
8输出
每个输出可达16个镇流器,框架操控
罗格朗的愿景是通过提供产品和服务提高建筑物的能源使用效率。我们始终致力于“停止能源浪费”。