罗格朗智能家居系统的智能技术和便捷功能可以优化你的家居系统,举手之劳便可使你高枕无忧。智能家居系统设计就是把空间、色彩、设计回归本位,回归人性化。智能控制不是越来越复杂的智能控制面板,回归普通开关控制面板更显人性化控制。将设计融于人性,将家居带入悠闲自在的情景。从关爱开始,老人,孩子像往常控制普通开关面板,一个键即可场景控制,背后是复杂的技术结构的智能家居系统。
简化生活模式
玄关:第一印象
玄关是家的入口,在家中是至关重要的位置,玄关门厅的多功能控制面板能让你在进/出门的时候方便的控制整个房间,它在控制临近范围的灯光的同时,配置了全开与全关,以及当客人来到时设置一个欢迎场景,灯光将整个客厅照亮。朋友到来,你可以通过视频显示器马上识别她们,与她们交谈,然后打开大门让他们进来,当他们沿着引导的路灯走进来时,他们会觉得受到了特别的欢迎。
双鉴无线式开关感应器 天花板安装 90平米

舒适与关怀
客厅:温馨周到
罗格朗智能家居系统,无论是单独在家还是会见朋友,你都可以充分地享受每一刻。
在悠扬的背景音乐声中缓缓收起窗帘,灯光自动调节到舒适的亮度,空调自动运行到合适温度;花园里的浇花设备按照你设定好的程序运行着,简单、舒适。同时,还可设置“白天、会客、娱乐、全关”等多种场景模式。
灯光场景控制器

安逸的生活环境
厨房:一体化服务
烹饪、洗涤、熨烫、启动洗衣机和洗碗机;为了节省时间,这些工作往往是同时进行的,但是有可能导致电源跳闸,中断所有。智能家居系统的电源管理控制单元会临时切断缓用的电器,预防超负荷的屋内用电。只要轻触屏幕上的一个按钮,你就可以重新激活使用的电器电源。无论你在家还是出门在外,都可以监控家中用水和用电、防止漏水漏气、生活无忧。
接近式感应开关(挥手开关)

让设计与生活互动
卧室:怡然醒来
只要把开关设置在“早上”,你卧室就会从晚上转换到白天,百叶窗升起,灯光调节好,与阳光的第一道光线适应,而背景音乐也响起,温度调节到了适合的室温,新的一天开始了。同时,智能显示屏上的直观式图标菜单可以帮你选择音乐、收到新闻、提高浴室的温度,并启动花园内自动洒水装置。
通用调光

安心与简便
出门:放心地离家
出门时,你可以把悉数牵挂的事情都放下,放心地离家。
智能家居系统会替你照顾好所有。使用电子按钮激活放到报警装置,你就可以保护你的整个居家,同时它会自动地关闭灯光和百叶窗,降低室内的温度。你可以在世界的任何地方通过移动终端IPHONE或者IPAD的应用程序控制家中的所有设备。您的手机变成远程遥控器,只要您发送一个指令,您家中的控制权立刻在您手里。
煤气泄露控制器

温暖与自然
庭院:惬意享受
智能家居系统帮你照顾花花草草,让你享受一种更加简洁的生活方式。
当然庭院不仅是种花种菜的地方,你的全部生活其实都可以搬到室外。会客、就餐、甚至睡觉,智能化的小院子能够帮助你更好地享受庭院时光。
罗格朗智能家居系统不断地提高舒适、安全、多媒体、节能和远程操控的功能,关注美观和设计,我们的目的在于提供更好的生活方式,无论你在家或出门在外,让你后顾无忧,尽享生活的精彩。