在我们的生活中,入室盗窃是一种非常常见的犯罪行为,犯罪分子的恶劣行为严重侵犯了我们的人身和财产安全,稍有疏漏,轻则受到财产的损失,重则遭受到人身伤害,一直以来我们都没有停止过与盗贼的斗争,在家里安装警报器是现在家庭常用的防盗方式,这种方式很重要的作用就是把犯罪分子阻挡在门外,也就是在进入室内之前就发生报警,犯罪分子听到声音也就落荒而逃了,这样较大限度的降低损失。
探测警报器按工作原理主要可分为红外报警探测器、微波报警探测器、被动式红外/微波报警探测器、玻璃破碎报警探测器、振动报警探测器、超声波报警探测器、激光报警探测器、磁控开关报警探测器、开关报警探测器、视频运动检测报警器、声音探测器等许多种类。
防盗报警总线控制中心(陶瓷白色/2x2底盒)

主要功能
- 防盗报警控制单元,带有集成电话机拨号设备。
- 系统和配置显示屏的自学
- 可通过应答器和键盘进行控制
- 独立管理每个传感器
- 可在个人电脑上进行编程
- 事件和报警历史的详细记录
- 可编辑报警信息
- 电话机索引薄用于报警信息转发
- 防止打开/ 关闭或访问导航菜单超过一分钟,如果有任何错误,则连续报警达三倍时间
固定式红外总线探测器(陶瓷白色/方形)

无源红外探测器是一种容量型探测器,对温热物体的存在非常敏感。保护区的容积可以分成三种级别14条光束。该探测器有两种功能模式:瞬时模式或脉冲计算模式,以减少误报的可能性。 相对开关的安装高度,推荐的安装高度为 90 - 120 cm。
1.菲涅尔透镜 2. 报警状态 LED 指示灯 3. 配置器插口 4. 总线端子 5. 防破坏端子 图例说明: 5739 36 (白色) 5739 37 (镁色) 技术参数:电源:来自总线系统的27 V直流电 最大吸收能:4.5 mA - 运行温度:5 – 40 °C
报警控制总线键盘(陶瓷白色/方形)

当一个预先保持的(最多29 代码)代码被通过显示屏输入防盗报警控制单元时,这个设备就激活/禁用了系统。通过按下键盘的两个按钮(‘o’和‘P’)并输入密码,该系统就可以被禁用,同时发送一个无声报警(抢夺报警功能)命令。
转发读卡器(陶瓷白色/方形)

使用正确的卡在 1-2 厘米的距离刷过可以激活该读卡器, 而后经过BUS总线电缆(编号 492 31)将预设定的命令发送出去。作为一种标准连接器件,该读卡器被看作是报警系统的常规部分,因此它像其他报警系统设备一样需要连接到报警总线上,读卡器不需要使用后备电源。相对于传统遥控设备,读卡器基于密码系统而具有更好的安全性。此外,可以通过控制中心发放多达50张的授权卡, 这保障了系统高效的管理,尤其是在那些需要访问人数很多的环境 (企业,办公室,商铺等)。
室外警报器

这个报警器的设计安装方便,可以防止干扰和抵挡天气影响。该报警器可以使用安全螺丝来防止撕裂/打开;在安装过程中,要注意螺丝的正确位置。 这个报警器作为一个备用警报器,只能与电源 0634 36 一起安装。 它的存在对于确定警报来自何处非常有用,但并非必须,而因为该系统的备用电池被连接到电源上。 警报器的外壳被用于装入自供电电池。
我们要明白的是:防盗系统不是万能的。高度的人防观念、科学的技防手段、可靠的物防措施是防盗的基本条件。 再好的防盗系统,没有合理的选择和安装、没有定期的检查电池和工作状态,就不能起到很好的防范作用。再好的防盗系统,您出门忘记锁门或您的门窗关闭不严等等,同样会给他人提供作案便利。其实,防盗报警器很大功能是提高盗贼的作案难度、及时通知主人或邻居、并具备一定的阻吓震慑能力。结合人防物防技防和安全的心结合才能真正起到防盗作用。