图像
防雷排插真的有用吗?
很多火灾事故大多是由于电路系统安全性能差导致的,有可能一个小小的排插就可以酿成一场悲惨的灾难,市面上相继也出现了越来越多的高安全性能的产品,防雷排插就是其中一个,它对于我们来说其实并不陌生,但是防雷排插真的可以防雷吗,它的工作原理又是什么?
顾名思义,防雷排插具有防雷击保护功能,可以有效吸收来自电源系统的电涌脉冲,确保电器在恶劣环境下和多雷地区的安全使用,减少电器损坏的概率。
防雷的方式主要有三种
(1)将压敏电阻器并接于被保护的IC或设备电路上,当电压瞬间高于某一数值时,压敏电阻器阻值迅速下降,导通大电流,从而保护IC或电器设备;当电压低于压敏电阻器工作电压值时,压敏电阻器阻值极高,近乎开路,因而不会影响器件或电器设备的正常工作。
(2)将压敏电阻并联在电路中使用,当L-N时,电阻两端的电压发生急剧变化,在额定的范围内,会吸收高压,并通过陶瓷放电管释放;当超出额定范围时,电阻短路,形成短路信号,导致使用场所的空气保护开关分断,起到保护电器和设备的作用。
(3)通过陶瓷放电管将雷电与雷电电磁脉冲的能量通过大地泄放,并且应符合层次性原则,即尽可能多、尽可能远地将多余能量在引入电路系统或者通信系统之前泄放入地;层次性就是按照所设立的防雷保护区分层次对雷电能量进行削弱。
消费者选购防雷排插是要认准大品牌,防雷排插与普通排插价格相差甚远,且部门厂家生产的防雷排插有混肴概念的嫌疑。
罗格朗小六位总控_小五孔_2.8米_带防雷转换器_橘红