罗格朗的PatchView™是IT业界使用广泛的智能端到端布线管理解决方案。是针对数据中心工作区设备管理而设计的,能够为各种类型的机构提供理想的软硬件解决方案,尤其适用于对网络要求极其严格的地方。通过结合先进的软件与硬件产品,PatchView能够提供对网络连接,IP和基础设施资产的实时控制,从而推动服务的部署,提高资产利用率。PatchView使您能够远程、集中的管理庞大的网络分布,并且只需通过网络就可以从任何地点获取操作记录。
网络的稳定至关重要网络的稳定对于世界的安全,经济的繁荣乃至社会的稳定都有着至关重要的作用,因此一些政府已经开始对某些行业制定严格的立法标准。对于没有准确的维护设备数据库的公司,手动收集数据和和协议文件不仅困难,而且费时和昂贵。
全面的基础设施档案系统
PatchView是经过行业验证的、性价比很高的档案系统。 PatchView能够自动完成配置数据库建设过程中的大部分步骤,而这些工作如果手动处理可能需要几周或几个月。 当数据库建立之后,PatchView将独立重新扫描网络,并根据要求进行改变,以保持数据库文件的完备性 - 包括从模块到所有垂直和水平线缆、交换机端口、管道和线缆路径。 随着时间的推移,PatchView的连续的、自动监控的基础布 线设施能够100%的确保布线文件的准确性。除了布线之外,PatchView文件还包括其他基础设施组件的信息,如机柜、机箱、电源和环境监测系统等,以提供对网络准确的、 全面的了解。
实时自动的IT资产管理
在当前工作环境中,员工有可能需要经常更换办公地点。 如何使网络设备在不断移动中还能保持追踪,已成为IT面临的重大的技术挑战。 PatchView通过探索模块解决了该难题,模块探测可以自动识别每一个连接到网络的设备(如个人电脑和IP电话),并记录它们的物理位置的软件工具。在建立资产数据库之后, 系统不断更新记录,并进行定期的网络扫描与不间断交换 机状态监测。作为系统的补充功能,PatchView的智能跳接检测功能使得用户更容易监测整个企业中高价值的资产的物理位置移动。 PatchView的准确的、持续的完成工作时常常需要回答如下问题:“这个专用PC/服务器/打印机在哪里”或者“我拥有多少设备。”PatchView直观的Dashboard工具和众多的 操作、查看和数据报告格式,能够方便的分析数据,从而 帮助使用者进行成功的决策。
故障管理
PatchView的故障管理工具是一种经过现场验证的,能够减少物理基础设施故障,从而减少停机时间的解决方案。 PatchView能够对配线架跳插线的连通性进行持续监控,并在检测到故障或连接断开时提供实时报警。通过提供故障的确切位置,使得IT人员能够快速找出并修正问题,避免了繁琐且费时的链路跟踪工作。
移动、添加和更改(简称MACs)
如今,对于一些日益发展的、变动较大的企业,更换办公地点早已司空见惯。对于IT员工,这意味着无止境的移动、添加和变更(简称MACs)。 无缝MACs的执行需要多个方面的准确信息:服务的可用性,基础设施是否就绪,VLAN信息,等等。PatchView的自动配置工具通过复杂的算法,利用这些元件,自动对MACs进行合理地规划和实施。因此,员工可以将工作的重点由“如何配置” 转为“需要配置什么”,通过点击鼠标,PatchView的引擎会进行所有复杂的计算。 PatchView还提供了一系列工具,以简化较低级的MACs操作过程。在减少了手工操作的同时,保证了操作结果的质量。 PatchView的配置工具基于开放架构和综合软件开发工具包(SDK)进行设计,可以集成到第三方系统。其强大的引擎可以根据 企业复杂的业务规则进行定制,并整合至各种类型的业务流程和系统。
基于位置的安全机制
PatchView为管理人员了提供控制恶意行为的一整套安全工具。
*PatchView中灵活的安全工具能够实时识别非法连接和计划外的连接和断开,并在发现未授权的访问或对系统的破坏时立即 通知IT员工和安全技术人员。 *能够准确的识别未经授权的用户的物理位置。
*在完整用户数据库建立之前,能够根据其安全级别,自动将访问/堵塞规则分配至指定地点。在避免费时和昂贵的前端工作( 如登记公司全部设备,构建整个数据库等)的同时,保持了较高的安全水平。