罗格朗的PatchView™是IT业界使用广泛的智能端到端布线管理解决方案。是针对数据中心工作区设备管理而设计的,能够为各种类型的机构提供理想的软硬件解决方案,尤其适用于对网络要求极其严格的地方。通过结合先进的软件与硬件产品,PatchView能够提供对网络连接,IP和基础设施资产的实时控制,从而推动服务的部署,提高资产利用率。PatchView使您能够远程、集中的管理庞大的网络分布,并且只需通过网络就可以从任何地点获取操作记录。
PatchView是一个开放式平台系统,不但支持众多的 旧系统与传统架构,也支持新系统架构的接入。
端到端的自动化规划与配置
使用PatchView,无需IT人员参与,即可为每个阶段的配 置过程提出操作建议。PatchView强大的自动预配置模块 (Automated Provisioning™)使物理服务器的配置与网络的规划达到了全新的高度,能够帮助您快速地安装新网络。对于自动端到端周期配置,PatchView提供了这一有效的工具,通过管理、维护和持续运营,合理地设计并完成全部操作。 PatchView在这些过程中的优化和自动化作用可以迅速的转 化为企业生产力并提高投资的回报率。
实时电源管理
当今的数据中心系统日益复杂,如果没有一个精密的电源 监控系统,几乎很难实现高效率的电源管理。PatchView提 供了一个强大的实时耗电量持续监测管理工具,它可以识 别并平衡各个机柜的电源使用情况,同时确定哪些高耗能 机组。此外,PatchView能够根据用户定义的电源政策协助 设计新服务器的添加,预测未来的电力消耗等等。 作为一个开放灵活的系统,PatchView不断从智能电源板和 功率传感器收集信息,并实时显示。PatchView提供的信息 和报警系统也是配置、性能管理和其他系统应用数据的整 合数据。最终的结果是:运行将按照既定目标,明显减少 不必要的电源损耗。
性能监测
数据中心的性能往往受到物理基础设施的限制有限的电源、空间、冷却、交换机端口等等这制约了数据中心可以提供的服务。对于较大限度的利用数据中心的资源,PatchView的性能监测的能力至关重要。通过监控所有设备和服务的状态,PatchView能轻易找出“被忽略的性能”,可以减少资本支出和运营成本,并制定更有效的采购决策。PatchView监视所有IT基础设备的性能和资源利用率,从能源组件到机柜空间资源,再到服务器和网络设备的数量和位置。它以清晰的鸟瞰试图形在线浏览形式报告资源利用率信息,在资源耗尽之前高亮显示,并根据用户定义的阈值提供实时报警。 使用结果是:资产利用率得到优化,设施平稳运行,新设备的需求减少。
刀片式服务器的通用支持
密度问题是数据中心的当前技术挑战之一。随着每个机柜中服务器数量的增加,监控变得比以前困难,网络中其他物理元件的添加,又为其增加了更多的压力。罗格朗的PatchView能够提供对所有网络资产的平稳动态管理。此外,PatchView 的探测模块可以为建立刀片式服务器与刀片机箱的准确定位,能提供自动化的操作建议,自动确定刀片式服务器在刀片机箱中的正确位置。 作为开放平台的解决方案,罗格朗的PatchView兼容所有主流的刀片服务器品牌。
IT设备自动探测
在当前的数据中心,IP驱动设备的数量不断增加、组件日益复杂化、新类型的设备(如智能移动式插座等)越来越普遍。在这样的动态环境中,对资产保持跟踪变得更加具有挑战性。 PatchView的自动探测功能够对其有序管理。在第一次安装后,自动探测模块会扫描整个基础网络,自动获取每个IP驱动设备并为其建立准确数据库。随着时间的推移,该模块继续保持对每个设备的状态和连接情况进行跟踪,并自动维护其数据库。这样,模块的中央控制台能够随时保持对每个网络设备的真实物理位置极其特点(主机名,IP地址等)的准确跟踪。
IT设备管理
设备的可用性是IT资产有效管理的基本要求。然而,当今数据中心的复杂性使得设备可用性难以跟踪。 为了简化任务,数百家公司使用PatchView的“可信任源数 据库”,以及其具备分析和演示功能的主机。PatchView识别并保存数据中心的每个设备及其连接信息,包括设备类型、位置、连通性、互动性、设备之间的依赖关系和连接信息。PatchView具备从简单到复杂的一系列功能,其中包括大量的工作保存功能与一键式流程。 PatchView的机柜视图能为客户提供基于现实、易于使用的物理网络综合概览。通过实际设备的图片提高可视性。 所有的PatchView操作,包括增加设备、多点拖放、查看设 备链接等,都基于此视图上进行。