中文| ENG

  • 扫描二维码 关注罗格朗电气官方微信
  • 扫描二维码 关注罗格朗低压电器微信
  • 扫描二维码 关注视得安罗格朗公司微信

 

TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司

历史和荣誉

TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司,原名TCL国际电工(惠州)有限公司,创建于1993年,2005年12月29日罗格朗收购TCL国际电工(惠州)有限公司和TCL楼宇科技(惠州)有限公司100%股份后,成立TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司。凭借强大的技术研发实力和完善的服务体系,获得“电工行业十大最具影响力品牌”、“全国保障性安居工程推荐品牌”、“综合布线十大品牌”、“中国电工十大驰名品牌”等多项行业权威认可。

1993年3月29日成立TCL电气工业公司,创立了“TCL国际电工”品牌。
1994年荣获中国电工委员会(CCEE)颁发的中国电工安全认证书。
1995年 与欧洲三大配电厂商之一的法国海格公司实现强强合作。
1997年顺利取得ISO9001认证,成为国内同行业首家通过此认证的企业。
1998年完成股份制改革工作,更名为TCL国际电工(惠州)有限公司 。
1999年被中国电器工业协会评为同行业综合排名第一。
2001年加入“中国质量万里行促进会”,成为同行业独家“中国质量万里行”成员单位。
2004年7月16日,TCL电工科技(惠州)有限公司在惠州市仲恺高科技开发区成立。
2005年法国罗格朗购买TCL国际电工(惠州)有限公司100%股份,成为外商独资企业。
实验室通过了中国实验室国家认可委员会,即CNAL的现场评审,
成为国内电工行业第一家通过国家认可的企业实验室。
2007年美爵系列开关插座产品荣获“红棉奖—2007年度创新设计大奖”。
2007年当选新一届中国电器工业协会电器附件及家用控制器分会副理事长单位。
2009年罗格朗集团奥特产品在中国成功上市并荣获“年度中国创新设计大奖—红棉奖”。
2010年被认定为国际级高新技术企业。
2011年荣获电工行业十大最具影响力品牌。
2012年公司获得知识产权优势企业及中国建材家居行业最受消费者信赖十大品牌。
2013年获评中国建材流通协会电工行业十大畅销品牌。
2013年尚韵系列产品荣获“CDA中国设计奖年度至尊奖”。
2013年获评“年度十大布线品牌”、“CDCC数据中心产品应用奖”。
2014年罗格朗惠州工顺利通过环境管理体系ISO14001认证。
罗格朗惠州研发团队荣获区政府颁“创新领军团队”称号。
2015年罗格朗获得智能建筑电气“十大优秀品牌”。

样板工程

凭借卓越的产品、优质的服务,罗格朗电气赢得了国内外客户的广泛好评,罗格朗品牌知名度、美誉度及市场占有率居国内高档开关插座行业的首位。
国内一大批著名的标志性工程都相继采用了罗格朗的产品,如国庆50周年天安门城楼修缮工程、奥运会“鸟巢”、“水立方”、世博会法国馆、中华世纪坛、青岛万丽海景、北京四季酒店、北京长城饭店、上海浦东国际机场、深圳高交会展馆、以及第九届全国运动会会场等采用了开关插座产品。

开关插座产品介绍

TCL- 罗格朗国际电工(惠州)有限公司是TCL集团与全球电工巨头法国罗格朗强强合作的成功典范,2005年12月29日TCL国际电工正式成为法国罗格朗集团成员。
目前公司在国内市场实行双品牌运作,向广大用户提供全面的建筑电气解决方案。公司在国内市场投放了17个中高端;3个奢华的系列产品。从普通的机械开关到智能家居,无论是产品的广度还是深度都是行业典范。
1993年,推出T2.0系列;
1997年,推出国内首款琴键无螺盖产品K3.0系列;
1999年,凭着优异品质在国庆50周年天安门修缮中被全部采用;
2000年,首创电镀框产品S8.0系列,同时获得中国青岛国际设计节设计金奖;
2001年,凭着120规格U系产品上市,改写了区域性产品的市场格局;
2003年,首款家装系列产品美今上市;
2005年,采用“3 超”设计的A8、A6系列上市,引领平面面板潮流;
2006年,罗格朗Major美爵系列在国内全球首发上市;
2007年,智能家居产品国内全面推广并多个项目被采用;
2008年,美仑、美驭上市;
2009年,罗格朗Arteor奥特系列挟全新的智能家居系统全球同步上市;
2010年,K5、美点上市;引进罗格朗LM照明节能管理产品;
2011年,意大利品牌BTicino的Axolute系列产品,K2,易品系列上市;
2012年,明智系列上市;
2013年,罗格朗工程系列“逸享”、零售系列“尚韵”、网络专供“仕界”同步上市;
2015年,罗格朗逸景、仕典系列上市;

综合布线产品介绍

产品性能优异、种类齐全深受广大用户好评。经过多年发展,产品系列共有LCS2(高端市场)、C3(中高端市场)、晶(中端市场)、P(中端市场)四个系列,三个层次,充分满足了高、中、低所有客户需求。
在产品系列上分为铜系统、光系统、物理配件、工作区四大系列产品线,涵盖了布线领域的所有产品。在罗格朗综合布线系统中,还涵盖了从线缆到配线架,从模块到面板等端到端全系列的优质产品,从DLPe到Wi-Fi等系列产品。综合布线产品体系极为完善,完全能满足用户对布线系统性能一致性的要求。
和同类产品相比,罗格朗VDI综合布线系统除了有极强的价格竞争力外,更融合了美洲和欧洲布线系统的优点,可提供符合欧洲环保要求的各种产品(该类产品有毒物质少),符合美国要求的各种阻燃等级产品,包括CM、CMR、CMP等。
综合布线系统不仅可以提供先进的超五类、六类系统,还有6A类系统系列产品。产品均通过世界主要测试机构的检测,电气性能全部超越国际、国内标准要求。另外,罗格朗正式授权代理实施的安装,提供15/25年的系统质量保证。

智能控制系统产品介绍

罗格朗智能控制系统可面向不同的客户使用不同的解决方案,进行灯光、照明、窗帘、温度、安防报警、背景音乐,可视对讲等等的控制,满足舒适,安全,方便,时尚,节源的现代要求。
在智能家居控制系统方面,推出了两大国际品牌:一个是法国罗格朗Legrand品牌,2009年推出了定位为时尚精品的Arteor系列,2013年4月9日,推出了逸享系列智能家居,她是一款中高端市场的产品,性能稳定、功能简介,适合广大大众消费者使用的新产品系列,使罗格朗智能家居走入平民百姓成为现实;另一个是意大利BTicino品牌,2011年引进了定位为顶级奢华Axolute系列。
非住宅智能控制系统方面:包括照明节能和酒店客房控制系统(RCU)。

生产与销售网络

TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司设有一所近千平米的国家认可实验室(CNAS),过百人的研发精英在这里工作;超万平的生产车间,多条生产线布置其间,生产产品涵盖20个系列2000多种常规品种。年产量超过1亿个。过万平的仓储物流仓库连接通往全国的13条交通线路,为全国范围内的销售提供完备的后勤保障。
目前罗格朗在国内拥有45个办事处、700多家经销商、6000多家分销商、1000多家系统集成商。随时为亿万客户提供周全、细致、快捷的服务。

发展前程

TCL-罗格朗的品牌远景是-“为品质生活护航”,品牌传播口号是-“开启精致生活”。
TCL-罗格朗国际电工将以全新的国际视野、先进的管理理念及强大的科技力量,在罗格朗这个电气行业领导品牌的支持下,以及强势的营销网络下实现资源的互补与共享。同时结合迅捷的产品研发形成全套完善的个性化解决方案。
TCL-罗格朗以多元、创新和有效的市场推广策略,有利的销售合作政策,为众多的战略合作伙伴和广大中国客户提供更完善的产品、更专业的品质服务,给国内消费者带来更多更具有世界领先水平的智能电工产品。