图像
86Wifi的两种模式:AP模式和路由模式
86WIFI无线路由能支持路由模式和AP模式,一般出厂默认选择路由模式,我们可以根据不同的情况选择相应的模式。
AP(接入点)模式
在AP模式下,需要把无线路由器接入到已经可以上网的路由器或者交换机上面,接入之后无线路由器就可以提供无线WiFi。也就是说,要使用AP模式,用户的网络中必须有一台路由器与宽带运行商之间建立了连接,否则是无法使用AP模的。
适用场所:办公室、宾馆、酒店等场所。这些场所一般都提供了一根网线给用户上网,这根网线插在电脑上是可以上网的,但是不能提供无线wifi。如果这根网线插在迷你路由器上,把迷你路由器设置为AP模式,就可以提供无线网络了。
Router(路由)模式
在Router(路由)模式下,无线路由器和普通的无线路由器一样,需要把无线路由器与猫(光猫)或者宽带运营商提供的入户网线连接起来,然后需要设置“宽带帐号”和“宽带密码”来拨号上网。
也就是说,在Router模式下,迷你无线路由器是直接与光猫、ADSL Modem、入户网线进行连接的,需要用户设置“宽带帐号”和“宽带密码”才能上网,和普通的无线路由器没有区别。
适用环境:用户自己办理了宽带业务,知道“宽带帐号”和“宽带密码”的情况下使用。