罗格朗墙壁式86型电力猫有哪些功能?

罗格朗墙壁式86型电力猫是安装在标准86型暗装底盒中,通过电力线及无线 (Wi-Fi) 传输网络数据的设备,具有路由或AP功能,可解决同一电表下电力线最长300米的免网线网络数据通讯,实现无线(Wi-Fi)信号无死角覆盖。

功能:
1.专属APP控制

专属APP控制,方便快捷。
使用手机二维码APP,扫描产品的二维码,安装PLC APP:legrand PLC 。
或:安卓系统可到“百度手机助手”、ios系统可到“苹果商店”搜索 legrand PLC下载安装。

2.可设置Wi-Fi定时
用于管理PLC设备的Wi-Fi上网时间,每天可设两组定时。

3.家长控制
对连接PLC上的终端设备进行上网时间段限制,常用于管理控制小朋友的上网时间。

4.支持两种连接方式
方式一:ADSL/小区宽带接入 → PLC A 设备 → PLC B设备 → 上网设备

方式二:ADSL/小区宽带接入 → 路由器 → PLC A 设备 → PLC B设备 → 上网设备