中文| ENG

  • 扫描二维码 关注罗格朗电气官方微信
  • 扫描二维码 关注罗格朗低压电器微信
  • 扫描二维码 关注视得安罗格朗公司微信

 

问题咨询

人体感应开关相关问题解答

1、人体感应开关是否可以两个开关控制一盏灯?

03型及新上市的K8/G02/S和K8/G02/S/E可以,其他02型的不可以。

 

2、人体感应开关怎么布线?

如果是三线制的,则要布零线和火线,如果二线制的,则不需要布零线。

 

3、人体感应开关如果是白天灯还会亮吗?

感应开关有三个档:白天、黄昏、夜晚。如果产品调在了白天档,那么有人体感应的时候,白天灯也是会亮的。

 

4、K8-200W人体感应开关_两线_米兰金,图示小开关是什么功能?

这是档位调节开关,可调节白天、黄昏、夜晚三个档。

 

5、仕典两线感应开关能感应LED灯吗?

两线感应开关不能感应LED灯,三线的才可以。

 

6、人体感应开关接LED灯最大负载是多少?

普通86墙装的是60VA,其它吸顶产品可达500VA

 

7、K8的人体感应开关,C和箭头表示什么?

箭头代表接负载,C是集控端,家庭用不需要接线。

 

8、二线人体感应开关怎么接线?

 

9、三线人体感应开关怎么接线?

 

10、人体感应开关的感应距离图片有吗?

 

11、人体感应开关可以调节灯亮的时间长短吗?

人体感应开关延时时间为30+/-5S,是不可以调的。

 

12、美爵红外线探测延时开关能调延时吗?延时时间是多少?

可调节,延时时间为20S-15分种

 

13、美爵红外线人体感应开关白天的时候会亮吗?

光敏是可调的,如果调到太阳的图案,即白天档,则开关感应到人体热量,就会发光。