家居照明重要部分可不仅仅是客厅卧室,有的人在选购灯具的时候往往在厨卫灯具上比较忽视,这样一来会将在以后的生活中埋下一些隐患。在选择厨卫灯时是有很多讲究的,不仅仅要考虑到厨卫的面积,还有考虑厨卫环境,这一系列因素都影响着厨卫灯的选择。
厨卫灯选购要点
亮度:厨卫中的采光一般就要差一些,所以在选购厨卫灯的时候对于灯具的照明光线要求是非常高的,尽量选择明亮一点的灯光来改善整体的光线。
防潮:因为厨卫中水汽较重,不少家具也会容易受潮,那么灯具在选择上也一定要选择防潮性能较好的,避免进入太多水汽而发生爆炸,存在一定的安全隐患。
防油:在厨房烹饪的过程中难免会产生油烟,所以厨房灯具在选择时一定要选择防油污性较强的,以免长时间积累的油烟影响到灯具的照明效果,同时也会存在一定的安全隐患。
防尘:厨卫灯上如果有累积的灰尘那么是非常影响厨卫,厨卫本来就要做到非常的干净整洁,灯具上如果不防尘的话就会留下卫生死角,让人感觉非常的不舒服,所以在选购时要选择防尘好打理的厨卫灯。
厨卫灯具选择推荐
吊灯:其实在厨卫中吊灯是比较好的选择,因为厨卫房顶一般都比较高,在房顶的正中间设置吊顶的话光线可以很好的照亮四周,之所以不采用吸顶灯,是因为吸顶灯不散光,在厨卫中光线不够好。
射灯:在厨卫间可以四周环绕安装射灯,射灯的瓦数不用太高,空间面积在10平方米这样子的可以采用9个灯,周围环绕8个,中间再设置一个,这样的布局光线较好。
led灯:led灯是一种非常不错的照明灯具,作为厨卫灯是非常不错的选择,可以获得色温3500-10000K的各色白光,可见其光线是能够达到非常充足的,而且还非常的节能环保,所以厨卫灯选择led灯也是非常好的一个选择。
LED 冷光方照明_通用边框
描述:
寿命长达35000小时,是普通芯片性能的3.5倍。
光源的闪烁频率≥ 150Hz,更接近于自然光。
恒流高性能LED 驱动,稳定性高,不受电压波动的危害。
连续开关次数≥ 10000 次。
采用美国、日本、台湾技术LED 灯珠。
采用外驱动,本身上几乎不发热。
显色指数高达85ra,更利于判断食物熟度。
驱动采用过流、过载、过压保护
采用日本的导光技术,更均匀
采用导光技术,产品更薄
采用高效的发光效率技术
采用有电解恒流驱动,寿命相当于无电解恒流驱动的3倍