局域网系统:
信息网试点对家居生活产生了重要的影响,我们应跟上时代的脚步为新居组小型局域网络,以应对家人上网、信息家电接入网络、远程网络监控等需求。
布线要点:我们要建的局域网是一个星形拓扑结构,任何一个节点或连接电缆发生故障,只会影响一个节点,在信息接入箱安装起总控作用的RJ45配线面板模块,所有网络插座来的线路接入配线面板的后面,信息接入箱中还应有装有小型网络交换机,通过RJ45跳线接到配线面板的正面接口。
为现在上网和以后大量面世的网络信息家电流预留网络信息接口,我们需要每间房都需要的至少有两个网络接口,一口可用作网络,一口可用电话,这是基于网络和电话复用和互相线路备份的要求。包括RJ45配线面板、双绞线、RJ45信息模块,我都要选择目前流行的超五类,可以应对现在和将来的需要。
有线电视系统
家居生活中可能不只有摆在客厅中的一部电视机,卧室房间中也应有电视机。有线电视系统可传输模拟或数字电话信号,将信号送到每一个房间,既能收看模拟电视节目,也能收看数字信号电视节目。
布线要点:家用的有线电视系统应选用较好的材料,应使用专用双向、高屏蔽、高隔离1000MHZ同轴电缆和面板、分配器、放大器(多于4个分支时需要)。分配器应选用标有5-1000Mhz技术指标的优良器件。
电缆应选用对外界干扰信号屏蔽性能好的75-5型、四屏蔽物理发泡同轴电缆,保证每个房间的信号电平;有线电视图像清晰、无网纹干扰。有线电视的布线相对简单,对于普通商品房,我们只需在家庭信息箱中安装一个一分四的分配器模块就可以将外线接入的有线电视在这里分到客厅和各个房间。
电话系统
虽然现在手机很普及,但是人们总习惯追逐各种优惠的资用套餐不断换电话卡,手机也可能丢失,这导致我们的手机号码不顾定,有线电话就不存在这个问题,加上它的资费总比手机的低,所以新居安装有线电话还是必要的。
布线要点:电话系统和局域网络系统布线按照我们的“复用和双备份”的要求一起布线的,在缆和接口插座上用材是一样的,不同的是在信息接入箱的连接方法不同。用作电话的网络双绞线,我们采用色标为蓝和蓝白的线对上RJ11水晶头,若采用小型程控交换机的话,直接插入程控交换机的接口;若采用普通的一拖几电话模块,就将RJ11水晶头插入电视模块。