智能家居照明,是指利用计算机、无线通讯数据传输、扩频电力载波通讯技术、计算机智能化信息处理及节能型电器控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、遥讯控制系统,来实现对家居照明设备甚至家居生活设备的智能化控制。具有灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能。并达到安全、节能、舒适的特点。
全自动调光
智能照明控制系统可采用全自动状态工作。系统有若干个基本状态,这些状态会按预先设定的时间相互自动切换,并将照度自动调整到适宜的水平。
自然光源的充分利用
可调节有控光功能的建筑设备(如百页窗帘)来调节控制自然光,还可以和灯光系统连动。当天气发生变化时,系统能够自动调节,无论在什么场所或天气如何变化,系统均能保证室内的照度维持在预先设定的水平。
照度的一致性
一般照明设计师对新建的建筑物进行照明设计时,均会考虑到随时间推移,灯具效率和房间墙面反射率的衰减,因此,其初始照度均设置得较高。这种设计不仅造成建筑物在同使用期(或 两次装饰的间隔期)的照度不一致,而且还会由于开始时照度偏高而造成不必要的能源浪费。采用智能照明控制后,虽然照度还是偏高设计,但由于可以智能调光,系统将会按照预先设置的标准亮度使照明区域保持恒定的照度,而不受灯具效率降低和墙面反射率衰减的影响。
光环境场景智能转换
智能照明控制系统可预先设置不同的场景模块,需要时只要在相应的控制面板上进行操作即可调入所需的场景。用户还可以通过可编程控制面板对场景进行实时调节 以适应不同要求。另外,用户还可以通过接口用便携式编程器进行不同场景的变换设置。
运行中节能
智能照明控制系统能对大多数灯具(包括白炽灯、日光灯、配以特殊镇流器的钠灯、水银灯、霓虹灯等)进行智能调光,给需要的地方、在需要的时间以充分的照明。及时关掉不需要的灯具,充分利用自然光,其运行节能效果充分。实现智能照明控制一般可以节约20—40%的电能,不但降低了用户电费支出,也减轻了供电压力。
延长光源寿命
众所周知,光源损坏的主要原因是电网过压,只要适当降低工作电压就可以延长光源的寿命。智能照明控制系统采用软启动的方式,能控制电网冲击电压和浪涌电压,使灯丝免受热冲击,从而使光源寿命延长2—4 倍,对于大量使用光源和安装困难的区域更具有特殊的意义。总之,智能化与照明技术的结合,构筑了充分的技术平台,将节能、低耗、长寿命、运行节约、以人为本等绿色和可持续照明的理念。