图像
室外多模光缆有哪些特性?
室外光缆,简单地说用于室外的光缆,都属于光缆的一种,因适宜用在室外因此称为室外光缆,它持久耐用,能经受的风吹日晒天寒地冻了,外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。
室外光缆的抗拉强度较大,保护层较厚重,并且通常为铠装(即金属皮包裹)。室外光缆主要适用于建筑物之间、以及远程网络之间的互联。
一般来说,室外光缆只是填充物,加强构件,护套等选用不同的材料。如:户外用光缆直埋时,宜选用铠装光缆。架空时,可选用带两根或多根加强筋的黑色塑料外护套的光缆。
室外光缆因为其使用环境是在室外,所以必须得具有防水的功能,一般所使用的外护套是PE料做的,然后其内部结构一般分为中心管式结构和层绞结构。
从肉眼上看,室内的外护套一般是黄色或者橙色的PVC料子,室外的是黑色的PE料护套,从型号上区别室外一般有GY的字样。
室外光缆:外包装厚,具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。
室外光缆是完成光信号传输的一种通讯线路。由一定数量的光纤依照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层。
室外光缆主要由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料维护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属。
多模光缆
将光缆按工作彼长以其传播可能的模式为多个模式的光缆称作多模光缆(MMF:MUlti ModeFiber)。纤芯直径为50μm,由于传输模式可达几百个,与SMF相比传输带宽主要受模式色散支配。在历史上曾用于有线电视和通信系统的短距离传输。自从出现SMF光纤后,似乎形成历史产品。但实际上,由于MMF较SMF的芯径大且与LED等光源结合容易,在众多LAN中更有优势。所以,在短距离通信领域中MMF仍在重新受到重视。
MMF按折射率分布进行分类时,有渐变(GI)型和阶跃(SI)型两种。GI型的折射率以纤芯中心较高,沿向包层徐徐降低。从几何光学角度来看,在纤芯中前进的光束呈现以蛇行状传播。由于,光的各个路径所需时间大致相同。所以,传输容量较SI型大。SI型MMF光纤的折射率分布,纤芯折射率的分布是相同的,但与包层的界面呈阶梯状。由于SI型光波在光纤中的反射前进过程中,产生各个光路径的时差,致使射出光波失真,色激较大。其结果是传输带宽变窄,目前SI型MMF应用较少。