防盗报警系统的设备一般分为:前端探测器,报警控制器。报警控制器是一台主机(如电脑的主机一样),用来控制包括有线/无线信号的处理,系统本身故障的检测,电源部分,信号输入,信号输出,内置拨号器等这几个方面,一个防盗报警系统中报警控制器是必不可少的。前端探测器包括有:门磁开关、玻璃破碎探测器、红外探测器和红外/微波双鉴器、紧急呼救按钮。
防盗报警系统是指当非法侵入防范区时,引起报警的装置,它是用来发出出现危险情况信号的。防盗报警系统就是用探测器对建筑内外重要地点和区域进行布防。它可以及时探测非法入侵,并且在探测到有非法人侵时,及时向有关人员示警。譬如门磁开关、玻璃破碎报警器等可有效探测外来的人侵,红外探测器可感知人 员在楼内的活动等。一旦发生人侵行为,能及时记录入侵的时间、地点,同时通过报警设备发出报警信号。
门磁开关
门磁开关是由一个干簧管及磁条组成,它可分为有线/无线门磁.一般应用在门、窗户。只要磁条及干簧管离开距离<20mm之后就会有报警信号输出。
玻璃破碎探测器
玻璃破碎探测器是利用压电陶瓷片的压电效应(压电陶瓷片在外力作用下产生扭曲、变形时将会在其表面产生电荷),可以制成玻璃破碎入侵探测器。对高频的玻璃破碎声音(10k~15kHZ)进行有效检测,而对10kHZ以下的声音信号(如说话、走路声)有较强的抑制作用。玻璃破碎声发射频率的高低、强度的大小同玻璃厚度、面积有关。 玻璃破碎探测器按照工作原理的不同大致分为两大类:一类是声控型的单技术玻璃破碎探测器,它实际上是一种具有选频作用(带宽10到15KHz)的具有特殊用途(可将玻璃破碎时产生的高频信号驱除)的声控报警探测器。另一类是双技术玻璃破碎探测器,其中包括声控-震动型和次声波-玻璃破碎高频声响型。它一般适用于银行的ATM机上,其它的玻璃防破坏。
红外探测器
红外探测器是一种辐射能转换器,主要用于将接收到的红外辐射能转换为便于测量或观察的电能,热能等其他形式的能量. 根据能量转换方式,红外探测器可分为热探测器和光子探测器两大类.热探测器的工作机理是基于入射辐射的热效应引起探测器某一电特性的变化,而光子探测器是基于入射光子流与探测材料相互作用产生的光电效应,具体表现为探测器响应元自由载流子(即电子和/或空穴)数目的变化.由于这种变化是由入射光子数的变化引起的,光子探测器的响应正比于吸收的光子数.而热探测器的响应正比与所吸收的能量。
热探测器
热探测器的换能过程包括:热阻效应,热伏效应,热气动效应和热释电效应.光子探测器的换能过程包括:光生伏特效应,光电导效应,光电磁效应和光发射效应。
而双鉴或三鉴它们分别多了微波及智能防宠物功能。
它们应用也比较广范,如安装在室内的红外报警,只要有人或移动物体它就会输出信号。
紧急按钮
紧急按钮:它在防盗器材当中是比较简单的一种器材,它是一个开关.有常开/闭输出,有开关量变化时它就会输出报警信号给主机了.
报警指示灯
报警指示灯:它是一种输出设备,当报警主机处理到有报警信号要处理的输出时,这是连接好的报警指示灯就会工作了。
声光报警器
当报警主机接收到报警信号时,通过声光报警器进行输出,这时声光报警器会同时闪灯、鸣叫。