图像
智能建筑控制系统由哪些组成?
作为全球电气与智能建筑系统专家,罗格朗智能建筑系统在全球拥有悠久的历史,丰富的产品线以及数以万计的成功案例;同时罗格朗作为KNX技术的发起者之一,在KNX智能建筑系统领域也拥有着完整的产品线和适合各种不同建筑类型的解决方案。通过诸如现场智能面板控制,人体感应控制,气象中心控制,远程控制等各种不 同的控制策略的组合,真正实现舒适、节能、经济安全的现代智能建筑控制理念。
现代建筑的特点:
单体建筑面积大,功能结构复杂;
建筑电气设备类型丰富(灯光/空调/遮阳,空气净化等等), 联动控制多;
建筑使用功能要求多导致管理复杂,运营困难;
建筑能耗大,能源管理要求高。
智能建筑控制系统的功能特点:
提供完备的控制方式,如:现场就地控制,自动控制,后台集中控制,无线远程控制等 ;
提供高效,灵活的现代建筑管理方式,如根据建筑类型及建筑功能特点提供各种各样的运营场景管理模式,如:白 天运营模式,夏令制运营模式等等;
通过对能源使用行为的规范,以及能源的分项计量,进一步杜绝能源浪费,实现低碳节能的运营模式,如通过人体感应的方式实现灯光,空调的联动控制。
Legrand KNX智能建筑控制系统的组成
Legrand KNX智能建筑控制系统主要由执行器,控制器以及系统元件组成,通过专用KNX总线对建筑内各种末端电气设备的有机管理,实现对建筑的灯光、温度、通风遮阳环境的控制,满足现代建筑的要求,面向未来,具有高度的可靠性、灵活性和扩展性。
执行器
负责接收和处理控制器传送的信号,并执行相应的操作,如开 / 关灯、调节灯的亮度、升降窗帘、启停风机盘 管或地加热调节温度等。
控制器
负责根据现场手动操作,或探测光线、温度等的变化,向执行器发出相应的控制信号,例如智能控制器,人体感应器,触摸屏等。
系统元件
为系统运行提供必要的基础条件,如电源供应器和各类接口。
Legrand KNX智能建筑控制系统的拓扑结构
KNX标准结构
一个常规的大型KNX系统可以分为支线与区域;
一条支线上能够带64个KNX设备;
一个区域可以带15条支线(通过支线耦合器);
一条主干线上做多可以带15个区域(通过干线耦合器)。
对于大型项目为提高通讯数率,或者线路距离较长的 小型项目,建议采用IP网关替代支线线路耦合器或者 干线线路耦合器。
同时在同一条支线中所有KNX总线电缆总和不超过1000米。 任何两个元件之间的电缆长度不超过700米;电源到任何元件 的电缆长度不超过350米,若系统中存在两个电源供应器,则电 源之间的KNX电缆长度不小于200米。