图像
118型墙壁开关插座的优缺点是什么?
开关插座的型号有三种:118型、86型、120型。今天重点谈118型墙壁开关的优缺点和是否具有实用性。
首先来看118型墙壁开关插座的优点。
118型外观看上去更小巧、秀气,并且灵活多变。在施工时候运用方便灵活,它可以自由组合各种功能。比如强弱电的模块,且不怎么费空间,并且在安装时,可以大大的减少开巢的时间与难度。
再来看118型墙壁开关插座的缺点
1、118型面板的插座部分基本上都是多功能插,内部载流铜片结构繁琐,为适应不同插头的插入而接触面极小,铜片对插脚的夹紧力也不足。对于小功率电器像充电器、台灯等用用还可以,但在电器品种多功率大的当今,这款插座能带来用电安全隐患,易形接触点发热乃至烧坏插座插头的情况。
2、因为内部铜片加工和结构复杂,其机械强度与寿命一般偏短。
3、这类多功能插座看上去使用方便,可以适应多种不一样脚形的插头,但反过来看就不是,一个插座模块插了三孔插头后就不能再插二孔的,只可以插在面板的另一模块上。
4、这种面板好一点的价格高,但相当大的一部分成本并不是来源于做工、用料与设计上,而为内部加工的复杂上,并且现在因为此型面板用得很少,量少造成的总体成本提高,因此,根据同档次的86型来说,118型的性价比都是偏低的。
5、因为面板尺寸的限制,其开关按键在上下方向上不能做得更长更大,因此其按键的手感普遍比不过档次的86型开关。
6、基于模块结构与内部铜件尺寸的原因,大部分插座的安全保护门形同虚设,单捅一个孔就可以轻易把东西插进去,有小孩的家庭要特别留意触电;但正规的带保护门的插座是要两边同时捅才可以插入东西的。
7、118型插座,加之本身结构的不足,容易产生插拔不畅,有时稍一使劲儿,面板就变形了,就把插座模块顶到暗盒了,甚至拔插头也通常把模块也带出来。基于暗盒的尺寸原因,暗盒内散热不顺,也容易加快面板的老化,安全系数也就不高了。