在以前的装修中使用较多的是普通电视插座,随着科技的进步,工业化的不断发展,现在的家庭装修中一般都会选择安装宽频插座。那么宽频电视插座普通电视插座有什么区别呢?
1、传输的频率范围不同,普通插座一般是450M以下,宽频插座则要求到860M。宽频插座传输频率要求高的原因是为了适应双向传输和未来的数字电视传输,所以它对传输频率的要求就比普通电视插座高很多。
尚韵_二位电视插_雅白镶银边
2、从插座的结构上看,宽频电视插座已不在采用传统的插拔式,而是使用英式的螺旋式这样可以使插座的接触更加的紧密和可靠,屏蔽层更加的厚实。宽频电视插座在使用时与电视线的接触更加的稳固,不容易松动和滑落,避免了电视线滑落对电视的使用造成影响。普通电视插座的固定性不好,在使用过程中一不小心就会造成电视线的滑落,影响电视的正常收看。
尚韵_电话_电视插_雅白镶银边
3、电视插座可以分为有电路插座和无电路插座,有电路插座带有一个很小的电路基板,电路基板上安有一个或两个的电容、电感。无电路插座它是机械结构插座,分别由不同的组件构成内外导体,不带有任何的电子元件。同时电视插座还分为带屏蔽罩和不带屏蔽罩,最大的区别就是铁壳的不同,但不可以用带不带屏蔽来区别电视插座的好坏,关键是看插座的内部品质,如果电视插的质量过硬,也可以不需要另加铁壳屏蔽。一般质量较好的宽频电视插座都不会加入屏蔽壳的设计。
尚韵_一位F接头_电视插座_雅白镶银边
由于宽频电视插座是在最近几年才发展起来的,在我们现在的大多数家庭中使用普通电视插座还是占到了插座的大部分。电视插座的安装在使用中也是非常的重要的,安装时注意和地面保持300mm的距离。
厨房和卫生间中的插座要保持1.4米以上这样可以避免潮湿环境的影响,在小孩比较多的场所如幼儿园、小学等地方可以适当的调高插座位置,避免对儿童造成不必要的伤害。