安装一套智能家居系统的价钱很难给到一个具体的价格。
一套相对常用的智能家居系统,一般包括:
1、智能灯光控制(10-15路左右灯光实现一对一遥控,调光,一键式灯光场景效果),
2、电器定时与远程控制(一般实现2路左右电器电源控制,以及2个路红外家电的红外控
制,例如:空调,电视机,DVD等)
3、自动窗帘控制(主要实现客厅及主卧的各一个单层或双层窗帘遥控控制功能)
4、家庭背景音乐系统:主要实现4个左右的核心区域的背景音乐功能(客厅、主卧、厨房、主卫等),在每个房间实现不同音源(MP3,FM调频收音机,CD,DVD等音源)的选择,独立自由音乐开关及音量调节功能。
5、家庭视频共享系统:实现最多6个区域的视频共享功能,每个房间的电视机都可选择不同的播放源节目(数字机顶盒节目,卫星机顶盒节目,DVD节目,监控录像画面),可以看一样的节目,也可以看不一样的节目,但同样的播放源,同一时间的节目内容是一样。
一套智能家居系统造价的高低与多少主要由以下几个因素所决定:
1、系统造价主要跟智能家居配套功能强弱与多少相关:
一套完整的智能家居系统一般包括:智能灯光遥控系统,电器定时及远程控制系统,电动窗帘门控制系统,家庭背景音乐系统,高清视频共享系统,安防报警系统,网络视频监控系统,可视对讲系统,门禁指纹系统等。如果配套的智能家居项目较多,那么系统造价肯定会高一些;如果配置的智能家居项目较少,那总造价相对就会少。
2、系统造价跟采用不同厂家的产品有直接关系:
一套差不多的一样功能智能家居配套方案,若采用不同品牌不同技术的智能家居方案,那价格可能也会相差很大,例如:采用国际品牌的一线智能家居产品,那价格会比一般国产品牌至少贵3-5倍,一般国际品牌可能也会采用布线技术为多,另外在布线的线材与人工方面可能也要投入多一些,从比较经济与可靠,实用的角度来说,可以采用国产的总线制产品,这样可靠性与稳定也有保障,而且相对比较实用,经济实惠;若只是想实一些简单的灯光遥控,电器远程以及窗帘控制的一些常规功能,当然也可以采用无线类的或电力载波产品,但稳定与可靠性相对要差一些。不过,如果不是太挑剔,满足日常的操作与使用没有什么大的问题,因为无线可能就是如果隔墙两层以上遥控信号会明显削弱,而电力载波技术,对于家居电力环境不是太理想的情况,可能会一定的信号干扰。
3、系统造价跟智能家居系统控制数量的多少直接相关:
在采用同一品牌同一智能家居功能配套的基础上,控制对象数量的多少,这是决定智能家居系统造价的另一个决定因素:在相同智能家居配置功能基础上,还要看控制对象的数量多少,控制一路灯光与控制10路灯光,需要的控制器数量肯定是不一样的,这就决定着整个系统造价,一般三室二厅需要控制12-18路左右不等的灯光。