随着年龄的增长,记忆力也渐渐开始衰减,我们家中使用着各式各样的电器产品,自然少不了插座,有时我们会忘记关插座,却我们带来了极大的安全隐患。
开关插座就是安装在墙壁上使用的电器开关与插座,是用来接通和断开电路使用的家用电器,有时可以为了美观而使其还有装饰的功能。 定时开关插座就是一种在壳体上具有插孔,其特征在于还有设在壳体的微电脑定时开关器,该定时开关器的板面设有定时时间数字显示屏、设置按键、指示灯。
定时开关插座产品特点
定时开关插座如果我们从功能上对它分类的话,可以分为:机械式和电子式。机械式的定时开关插座一般是由旋钮、油盒、接触簧片、转轴、弹簧、接触轮、阻力板等组成的,它采用钟表的原理进行定时通断的;电子式定时开关插座却是一个以单片的微处理器为核心配合电子电路等组成的一个电源开关控制装置器,可以以天或是星期循环,或者是多时段的控制家电的开闭。电子式定时开关插座的时间设定可以从1秒钟到168小时,每天我们可以设置20组,而且它还有多路控制功能。一次设定可以长期有效。非常适用于各种工业的电器,家用电器的自动控制等,不仅方便,而且还很省钱。
罗格朗中央空调温控器主要应用于酒店、商业、工业及民用建筑中的中央空调末端温度控制。通过RS485通迅协议实现温控器和RCU主机交换数据。适用于酒店客房对两管制、四管制风机盘管的风机、阀门等的控制。
主要功能及特点:
产品外观简洁大方,安装、拆卸简单。
4寸负显FSTN液晶显示屏。
白色背光,3档待机背光亮度选择。
触摸式按键控制及蜂鸣器声音提示,开关控制更轻松。
二管制、四管制风机盘管控制。
工作模式:制热、制冷。
风速模式:低、中、高、自动。
睡眠功能,房间温度舒适,经济省电节能。
键盘锁功能,方便操作管理。
弱电输入控制可满足不同的外部控制需求。
预设“用户模式”和“工程模式”,在“用户模式”下,用户可按自己喜好改设开关机工作模式温度、风速、定时开关机和睡眠功能,操作简单易用,在“工程模式”下,可根据工程需求设置温控器的各项运行参数。